A escolha de equipamentos com proteção EX deve seguir alguns parâmetros para, assim, manter-se a segurança do ambiente. Isso porque nos lugares onde temos potencial formação de atmosferas explosivas, os riscos de incidentes são consideravelmente maiores, mesmo em condições de trabalho entendidas como “normais”. Por isso que, antes da aquisição de quaisquer tipos de equipamentos EX para essas áreas, é preciso levar em consideração pontos de atenção. Confira a seguir!

O que levar em consideração na escolha de equipamentos EX para áreas classificadas

Dentro de uma planta industrial, todos os sistemas (operacional, administrativo, de segurança) devem ser planejados em conjunto. Afinal, assim como nós, as máquinas precisam estar em sintonia para garantir segurança e bons resultados. Ainda mais se estivermos falando de áreas classificadas, onde o potencial de explosão já é por si só um forte argumento para se ter um bom planejamento. Com isso, preparamos uma lista com 5 pontos importantes a serem considerados antes de adquirir um equipamento industrial para essas áreas classificadas. Veja só:

1. Mapeamentos das áreas

O planejamento é essencial sempre. Portanto, é preciso ter mapeadas todas as áreas classificadas logo de início. Porque somente com isso é que poderemos entender as especificidades de cada parte do projeto. E adequar de acordo com os fatores de risco, sem perder de vista a produtividade.

2. Classificação de temperatura

Seja em operação ou devido a alguma falha inesperada, o aumento da temperatura é, sem dúvidas, fator de alerta. Por isso que, de acordo com o tipo de processo e materiais utilizados, os considerados tetos de temperatura superficial variam. Explicando melhor: cada ambiente, equipamento e tipo de material vão admitir níveis de temperatura diferentes. É por isso que as normas em vigência criaram as Classes de Temperatura. Em que o intuito é identificar e tabelar a temperatura máxima de uma superfície de equipamento. Seja essa temperatura atingida em condições normais de operação ou com sobrecarga prevista. Detalhe: esses parâmetros devem estar sempre abaixo dos pontos de ignição de gases e vapores que circundam o equipamento. Logo, cada detalhe é essencial neste caso. Pois não só consideramos as temperaturas alcançadas pelo próprio equipamento, mas também a temperatura ambiente e os parâmetros físico-químicos dos outros elementos.

3. Fonte de alimentação

Todos os equipamentos terão um tipo de alimentação: energia, mecânica, etc. E aqui, iremos dar foco aos equipamentos elétricos, que são a maioria atualmente. Então, é preciso atenção com eles! Sabe-se que a eletricidade é uma grande fonte de ignição, portanto é preciso levar esse fator em consideração. Já que em atmosferas potencialmente explosivas, um pequeno centelho pode ser sinônimo de acidente. Além do mais, as aberturas e fechamentos de contatos elétricos podem, também, iniciarem uma situação de fogo ou explosão no ambiente. Então, a escolha de equipamentos elétricos precisa ser bem gerenciada. Isso vale para os grandes e principais maquinários, mas também para equipamentos secundários: iluminação, manutenção, medição, etc.

4. Tipos de proteção necessários

Além dos itens anteriores, uma planta industrial pode precisar de vários tipos de proteção EX. Por exemplo:

  • EX d: à prova de explosão;
  • EX e: segurança aumentada;
  • EX o: equipamentos elétricos imersos em óleo;
  • EX p: equipamentos pressurizados;
  • EX q: equipamentos imersos em areia;
  • EX m: equipamento elétrico encapsulado;
  • EX i: equipamentos de segurança intrínseca;
  • EX n: equipamento elétrico não acendível.

Então, procure um especialista do seu segmento e entenda quais os tipos de equipamentos com proteção EX são indicados para as áreas classificadas do seu setor. Já que, como conseguiu notar, os detalhes aqui importam! E além de pensar na otimização dos resultados, precisamos dar atenção à segurança. Tanto do ambiente quanto do trabalhador.

5. Norma Regulamentadora 10 (NR10)

Os equipamentos e empresas prestadoras de serviços devem estar de acordo com os parâmetros da NR10. Pois trata-se justamente da proteção de trabalhadores em áreas classificadas como potencialmente explosivas ou perigosas. Assim, além de garantir a segurança, você estará de acordo com a legislação vigente. E também reforça a importância do treinamento. Já que ambientes de risco exigem maior destreza e experiência por parte do colaborador de serviços. Então, esteja atento às exigências.

Para áreas classificadas: procure especialistas em produtos

A verdade é sempre uma: os especialistas vão entender as necessidades e transformá-las em soluções para o seu negócio. Por isso que nós, da WIKA do Brasil, trabalhamos com times de especialistas. Assim, você encontra o melhor para o seu caso sem precisar recorrer a muitas outras avaliações. Você pode entrar em contato conosco para uma avaliação de caso, basta clicar aqui. Pela sua empresa, procure por WIKA do Brasil!

Leia também:
Qual a proteção mais adequada para sensores aplicados em atmosferas explosivas?
Proteção contra explosão – a diferença entre Divisão e classificação por Zona


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.