Quando você recebe notificações sobre “final de vida útil” (final do ciclo de vida) ou “final da disponibilidade de serviço” do seu confiável calibrador de pressão, isso pode ser um motivo de preocupação e confusão. Todavia, isso pode ser essencial no planejamento de ativos e gerenciamento de riscos em suas instalações.

Normalmente, a diferença entre esses dois termos não é clara, o que pode causar pânico e ansiedade desnecessários. Saber a diferença entre essas expressões pode ser fundamental para avaliar os riscos que vêm com o tempo de uso do seu dispositivo, bem como para planejar a substituição. Este blog tenta navegar por esses dois cenários e sugerir medidas para mitigá-los.

Normalmente, um calibrador de pressão de qualidade é uma aquisição de um bem durável, que permanece ativo por muito tempo. Os clientes geralmente relutam em substituir os produtos mais antigos porque eles têm um extenso histórico de calibração dos transdutores de pressão e, desde que o controlador continue a operar de forma confiável, a única despesa é o custo de calibração anual. No entanto, à medida que essas unidades mais antigas envelhecem, o risco de falha aumenta a cada ano.

O que é final da vida útil?

“Final da vida útil” ou “final do ciclo de vida” de um produto significa que o produto foi descontinuado e não é mais oferecido “para venda”.

Normalmente os fabricantes oferecem um produto de substituição que se baseia no legado do produto que atingiu o fim de sua vida útil, junto com uma “última compra” do produto que está sendo descontinuado.
Os fabricantes estratégicos geralmente facilitam a transição para os clientes existentes, fornecendo recursos de adaptação para os produtos mais novos. Isso pode ajudar no planejamento e orçamento durante esse período.
Como usuário de um produto, faz-se obrigatório planejar as necessidades atuais e futuras das instalações. Se a necessidade do calibrador for imediata e de curto prazo, é melhor aproveitar a última compra.

O que é final da disponibilidade de serviço?

“Final da disponibilidade de serviço” significa que partes componentes para reparar um determinado produto em caso de falha, não estarão mais disponíveis.

Este cenário apresenta um grande risco para as empresas que dependem de seus equipamentos para fabricar bens e serviços para seus clientes. Como o equipamento de calibração geralmente é um investimento de capital, ele passa por um longo processo de aprovação de financiamento. Além disso, um novo equipamento de calibração de um fornecedor pode ter um longo tempo de espera devido ao processo de fabricação.

Infelizmente, isso frequentemente faz com que os usuários tenham perda de produção e receita por semanas e possivelmente meses enquanto um novo produto está sendo fabricado.

Para mitigar esses riscos, é importante saber sobre os ciclos típicos de fim de vida de serviço do fabricante. Isso o ajudará a planejar adequadamente o processo de substituição de equipamentos antigos e a eliminar a surpresa de uma quebra repentina de equipamentos obsoletos, que pode resultar em perda de produção e receita. Por exemplo, Mensor oferece suporte de serviço por sete anos depois que um produto atinge o seu “final de vida útil”. Isso significa que após sete anos a partir da data de final de vida útil, o produto atingirá seu “final de disponibilidade de serviço”. Fabricantes como a Mensor ainda podem fazer alguns reparos no equipamento, mas pode haver alguns componentes ou peças que não podem mais ser adquiridos dos fornecedores.

Controlador de pressão, modelo CPC6050

Controlador de pressão, modelo CPC6050

A equipe de design da Mensor desenvolve novos produtos que tem alguma compatibilidade com produtos mais antigos. Isso ajuda a aliviar o fardo de custos de ter que comprar um sistema totalmente novo. Por exemplo, o CPC6000 da Mensor entrou em produção em 2004, atingiu seu “final de vida útil” em 2016 e não é mais oferecido para venda como um novo produto. O produto que substituiu o CPC6000 foi o controlador de pressão modular CPC6050.

Uma característica fundamental do CPC6000 era seu transdutor de pressão removível, que agregava valor significativo ao controlador de pressão. Para ajudar nossa base de clientes existente a manter os custos baixos, o CPC6050 foi projetado para ter transdutores removíveis e ser compatível com os transdutores de pressão CPC6000. Os usuários podem continuar a usar seus transdutores de pressão CPC6000 mais antigos no novo CPC6050. Isso permite que o usuário avance com tecnologia avançada enquanto mantém seu histórico de calibração em seus transdutores confiáveis.

O final da disponibilidade de serviço para o CPC6000 chegará ao fim de sua vida útil em 2023, então agora é a hora de começar a planejar a substituição deste produto por um novo equipamento. Até o final de 2020, a Mensor está oferecendo um programa de troca em controladores antigos como o CPC6000 para seus clientes.

Na planilha abaixo você encontra os modelos da Mensor que foram descontinuados (fim de vida) e seus modelos de substituição.

N°. do Modelo da Mensor

Produto de Substituição

Tipo de produto

PCS400

CPC4000, CPC6050

Controlador

PCS400 / 410 HPCU

CPC4000, CPC6050, CPC8000

Controlador

PCS400 M

CPC4000, CPC6050

Controlador

Modelo 8100

CPC6050, CPC8000

Controlador

Modelo 8201 ADTS

CPA8001 ADTS

Controlador

Modelo 8204

CPC6050

Controlador

Modelo 14500 (Barômetro)

CPG2500 (Barômetro)

Manômetro digital 

Modelo 15000

CPG2500

Manômetro digital 

Model 16500

CPG2500

Manômetro digital 

2100 Séries

CPG2400, CPG2500

Manômetro digital 

FPS 5000

CPG2500, CPH2300

Manômetro digital 

CPT6010

CPT6020

Transdutor

CPC6000

CPC6050

Controlador

CPG2500, Versão 1

CPG2500

Manômetro digital 

Nota
Mais informações sobre nossos controladores de pressão, podem ser encontradas no site da WIKA. Se você tiver alguma dúvida, seu contato WIKA terá prazer em ajudá-lo.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.