Preenchendo a lacuna na padronização de instrumentos de medição: Para manômetros absolutos, foi publicada a DIN 16002. A família WIKA de instrumentos modelo 532.52 está em conformidade com essa norma. Todas as versões já estão marcadas com a inscrição DIN 16002.
Anteriormente, para instrumentos mecânicos de medição de pressão, uma norma homogênea, estava disponível apenas para os manômetros de pressão relativa (como exemplo na Europa EN 837). A WIKA aproveitou a iniciativa de introduzir essa diretiva para medidores de pressão absolutos e participou do seu desenvolvimento como membro do comité DIN.

O manômetro absoluto modelo 532.52 já foi avaliado e marcado com a conformidade da nova norma.
A DIN 16002 descreve as dimensões, metrologia, requisitos e testes dos instrumentos. Um vacuômetro possui uma célula de medição, que geralmente é separada por um elemento diafragma. A parte superior, a câmara de referência, é esvaziada. A medição de pressão abaixo da referência zero (vácuo) geralmente ocorre na faixa de mbar.
As exigências na qualidade de manômetros absolutos, particularmente na estabilidade em longo prazo, são altas. Portanto, os materiais escolhidos para a câmara de referência e a solda não devem comprometer o vácuo existente. Sendo assim, a WIKA utiliza um material extremamente estanque aos gases para o modelo 532.52.
As altas exigências correlacionam-se com o escopo de testes que a nova norma DIN 16002 definiu para os instrumentos de medição. Isto se aplica, por exemplo, a faixa de referência para vazamento e as câmaras de pressão da célula de medição, mas também a carga dinâmica: os manômetros absolutos devem suportar até 100.000 ciclos de carga para serem aprovados e marcados conforme DIN 16002.
Nota
Mais informações sobre os instrumentos da família modelo 532.52 podem ser encontradas no site da WIKA. Mais informações sobre a DIN 16002 podem ser encontradas (em inglês) no site do Instituto Alemão para padronização (Deutsches Institut für Normung – DIN).