A instalação de um elemento sensor ou de um conjunto correspondente tem a vantagem de ser possível em dimensões muito compactas. No entanto, alguns pontos precisam ser levados em conta, o que é um esforço adicional para o cliente em comparação ao uso de um sensor totalmente ajustado com um sinal de saída amplificado.
Por exemplo, para cada sensor, o erro do ponto zero e do span deve ser medido e compensado pelos componentes eletrônicos do cliente. Para este propósito, é necessária uma medição do sinal do sensor, tanto no estado não pressurizado quanto na pressão nominal / pressão de trabalho.
Em ambos os casos, haverá um desvio de sinal do valor esperado (= offset). No entanto, esses erros de medição podem ser eliminados por meio de uma correção eletrônica. Especialmente ao definir a pressão de trabalho, deve-se tomar cuidado para usar uma referência suficientemente exata (valor padrão: a referência, de acordo com a especificação da norma EN 837, deve ter um erro de medição pelo menos 4 vezes menor do que o sensor a ser ajustado).
Para ilustrar, um exemplo numérico de um sensor de metal “thin-film” (ex., modelo WIKA TTF-1): O deslocamento do ponto zero pode ser de até 25%; o erro do span, dependendo do intervalo de pressão, 15-25%. Na pior das hipóteses, com o mesmo sinal, de modo que o valor medido não faz sentido se o ajuste acima descrito não for feito.
Após o ajuste do ponto zero e erros de span, deve-se prestar atenção às especificações da folha de dados correspondente dos elementos do sensor e seus componentes para determinar a exatidão à temperatura controlada (não-linearidade, histerese, não repetibilidade).
Nota
Mais informações sobre sensores de metal “thin-fim” modelo TTF-1 podem ser encontradas no site da WIKA.
Leia também nossos artigos
Exatidão de sensores de pressão – o que “precisamente” isso significa?
Quais são os níveis de configuração disponíveis para sensores de pressão?