No novo manômetro FlexWindow™ com líquido de preenchimento da WIKA, o visor de vidro ou policarbonato é substituído por uma borracha de silicone líquido transparente (Liquid Silicon Rubber) para maior segurança e durabilidade, leitura intacta e sem necessidade de abertura da alavanca do plugue para alívio da pressão interna.
Os medidores com líquido de preenchimento são soluções excelentes para aplicações com vibração, pulsação, choque, exposição as intemperes e outras condições adversas. Embora um pouco mais caros do que medidores secos, esses manômetros preenchidos com líquido garantem uma economia muito maior ao longo do tempo, pois ampliam a vida útil do instrumento. O preenchimento da caixa também reduz ou elimina a vibração do ponteiro, facilitando a leitura no visor.

Plugue WIKA tipo alavanca
Prós e Contras de um Plugue com Alavanca para Alívio de Pressão Interna do Manômetro
Para faixas de pressão ≤300 psi, os medidores requerem algum tipo de válvula de ventilação, membrana de compensação ou outro mecanismo para compensação barométrica. Caso contrário, as mudanças na temperatura ambiente causariam uma distorção na pressão medida. (Nenhuma compensação é necessária em medidores com faixas de pressão >300 psi, pois a pressão acumulada dentro da caixa é insignificante em relação à faixa total.) Alguns fabricantes realizam a ventilação por meio de um pino “push-up”. A WIKA utiliza um plugue tipo alavanca que pode ser facilmente colocado na posição “open” para aliviar a pressão dentro da caixa.
Embora a ventilação seja uma boa solução para compensação barométrica, nem sempre é prática ou possível para medidores com líquido.
O Problema com as Bolhas e a Ventilação

Grande bolha de ar no manômetro
A maioria dos manômetros com líquido é preenchido apenas 85% a 95%; não preenchê-lo completamente permite uma compensação barométrica adicional, sem perder nenhum dos benefícios de proteção. No entanto, isso significa que podem surgir bolhas de ar no visor. Por um lado, uma grande bolha compensa o aumento de pressão, pois o ar é compressível. Por outro lado, a bolha pode prejudicar a leitura.
Em aplicações onde uma leitura clara é fundamental, a caixa do medidor deve ser 100% preenchida. Sem os efeitos de compensação da bolha de ar, ventilar a caixa torna-se ainda mais crítico. No entanto, a ventilação manual é um problema quando os medidores são instalados em um painel, como em caminhões de bombeiros e veículos utilitários, o que dificulta o acesso a alavanca do plugue para abri-la ou fechá-la.
Sempre que a alavanca do plugue de ventilação não estiver facilmente acessível, a recomendação é deixá-la na posição aberta. No entanto, isso gera dois problemas:
1. Um veículo em movimento pode derramar o líquido de preenchimento.
2. A ventilação não é possível quando o medidor não está instalado na posição vertical.
Uma membrana interna ou bexiga funcionaria nessa situação? Sim, mas com ressalvas. Na maioria dos casos, especialmente para medidores instalados na parte traseira, há muito pouco ou nenhum espaço para colocar uma bexiga. Além disso, uma bexiga de borracha adere bem a um invólucro de plástico, mas não a um de aço inoxidável. O aço inoxidável é o material de invólucro mais recomendado para manômetros do tipo industrial.
Para desfrutar dos benefícios da proteção fornecida pelo preenchimento de líquido do manômetro sem a necessidade de ventilação, a WIKA desenvolveu uma solução revolucionária para compensar o acúmulo de pressão interna em manômetros com líquido de preenchimento.
Solução Inovadora da WIKA: O FlexWindow™

Manômetro com líquido de preenchimento WIKA com a solução FlexWindow
Os manômetros com a solução FlexWindow possuem um disco transparente feito de borracha de silicone líquido (LSR) que é o visor do instrumento e o compensador de pressão. Na verdade, ele atua como uma membrana, expandindo-se ou contraindo-se para compensar a sobrepressão relacionada à temperatura ou a pressão negativa.
Essa solução possui muitas outras vantagens:
1. Leituras aprimoradas
Como a borracha de silicone líquido (LSR) se flexiona com as mudanças de pressão, o manômetro pode ser preenchido até 100%. Isso significa que não haverá problemas de leitura por bolhas ou efeitos ópticos. Além disso, o FlexWindow é hidrofóbico (repele a água), é resistente a arranhões e rachaduras e, com seu formato ligeiramente curvo, tem um efeito de ampliação da escala. Todos esses fatores tornam a leitura no visor ainda mais fácil.
2. Longa durabilidade
O material LSR é extremamente resistente. É à prova de estilhaçamento, quebra e perfurações e mecanicamente estável até −55°C (−67°F) e até 150°C (300°F), tornando-o autoclavável. Como este material é estável aos raios ultravioleta e resistente ao amarelamento, bactérias e ozônio, os manômetros com o visor FlexWindow são ideais para aplicações externas. Além disso, o LSR é muito mais resistente a produtos químicos do que o policarbonato ou o plástico PMMA.
3. Fácil montagem em painel
Com seu design saliente, um plugue para alívio dificulta muito a montagem em painel de manômetros tradicionais com líquido. O plugue plano (tipo flat-fill) que acompanha o FlexWindow elimina esse problema.
4. Maior segurança
A solução FlexWindow possui todos os recursos necessários para ser considerada um visor de segurança. O material é muito mais flexível do que o vidro, reduzindo muito o risco de quebra. Embora flexível o suficiente para não quebrar, é extremamente útil em aplicações onde o manômetro pode ser exposto a vibrações, choques e golpes ou colisões. Em caso de ruptura do visor, o FlexWindow permanece no lugar e não haverá risco de projeção de partes do material. Além disso, ao contrário de qualquer outro manômetro no mercado, a tecnologia FlexWindow detecta e alerta sobre eventuais vazamentos no tubo de Bourdon ao se expandir como um balão, dando uma indicação visual do acúmulo de pressão dentro da caixa.
WIKA, a Pioneira em Soluções de Pressão
A opção com patente FlexWindow é ideal para uso nas indústrias de óleo e gás, hidráulica móvel, materiais básicos, e química/petroquímica. Observação: Os manômetros com visor FlexWindow não são adequados para uso com preenchimento de silicone, não estão disponíveis com um ponteiro de arraste e não podem ser usados para operações de oxigênio.
Atualmente, a opção FlexWindow está disponível somente para o manômetro modelo 213.53, com caixa em aço inoxidável. No entanto, planejamos futuramente oferecer este inovador material de visor também para outros modelos e tamanhos. Entre em contato com a WIKA Brasil para obter mais informações sobre este novo e fantástico manômetro com líquido de preenchimento, bem como, outras soluções inovadoras para sua aplicação em pressão.