A medição de umidade em equipamentos isolados a gás SF6 é essencial. É por isso que a WIKA melhorou o desempenho do sensor GDHT-20 para a indústria de energia. O transmissor, que também fornece valores para densidade de gás, pressão e temperatura, agora mede o ponto de orvalho com uma precisão de ±2 K.
A umidade, juntamente com a densidade, é o parâmetro crucial para avaliar a condição do SF6 gás usado. O GDHT-20 monitora continuamente seu conteúdo no gás. As informações do monitoramento on-line formam a entrada para uma análise de tendência baseada na condição. Quanto mais precisa for a densidade e a medição da umidade, mais precisa será essa análise.
Manutenção preditiva em vez de intervalos regulares de manutenção

O sensor modelo GDHT-20 é um instrumento all-in-one para o monitoramento on-line do SF6 em compartimentos isolados. Funciona com três sensores de temperatura (vermelho), um sensor de pressão (azul) e um sensor de umidade (amarelo).
A análise mostra ao operador quando o SF6 atingirá um estado crítico e quando medidas corretivas devem ser tomadas. Como resultado, o trabalho de manutenção ou tratamento de gás só é realizado quando a ação é realmente necessária. A manutenção preditiva substitui, assim, a sequência de intervalos regulares de manutenção que antes eram necessários para evitar riscos ecológicos e de segurança com o ativo.
O aumento da umidade no compartimento de gás é um desses riscos. Em plantas mais antigas, a umidade aumenta principalmente devido à permeação através de materiais de vedação. Em plantas mais jovens, isso geralmente é uma consequência da umidade remanescente em superfícies metálicas ou em materiais de isolamento durante a montagem do tanque, devido à evacuação incompleta antes do enchimento inicial com SF6.
O teor excessivo de umidade leva a produtos de reação corrosiva que podem danificar componentes internos e encurtar a vida útil. Se tais substâncias escaparem, há um perigo adicional para a saúde das pessoas.
SF6 – parâmetros de medição de umidade
A medição de umidade no gás SF6 , é portanto indispensável. Na maioria dos casos, o ponto de orvalho usado como parâmetro. Esta é a temperatura em que a umidade do ar começa a se condensar. No caso do SF6, o ponto de orvalho atmosférico especificado pela IEC 60376 é de -36 °C.
A precisão do GDHT-20 de ±2 K para medição de umidade é validada no frost point com um padrão de referência internacionalmente válido. No entanto, o instrumento de medição também pode ser configurado para outros parâmetros (ponto de orvalho, ppmv, ppmw e umidade relativa). A nova versão do sensor também apresenta maior flexibilidade de aplicação. O GDHT-20 agora também é adequado para o monitoramento de densidade dos gases isolantes alternativos N2CF4– N2CO2 e 3MTM Nota!TM 4710.
Nota
Mais informações sobre o sensor GDHT-20 podem ser encontradas no Site da WIKA. Se você tiver alguma dúvida, o seu contato vai ajudá-lo com prazer.