Até o medidor de nível melhor projetado e adaptado às condições as quais foi desenvolvido pode encontrar problemas de pressão inesperados, que podem pressionar e quebrar a boia de um indicador de nível magnético. Se isso ocorrer, fragmentos da boia podem entrar no processo e contaminar o lote. Um simples conjunto de molas de amortecimento evita que a boia seja danificada por sobrepressão e picos de pressão.
Uma prioridade óbvia para os fabricantes é manter o meio do processo livre de objetos estranhos. Manter um ambiente livre de contaminação requer:
1) impedir que materiais externos entrem no processo e 2) garantir que nenhum equipamento contamine o meio. Ambos os critérios exigem uma engenharia cuidadosa.
Para uma aplicação que necessita de um medidor de nível, a sobrepressão pode esmagar a boia (a parte do medidor que se move para cima ou para baixo na câmara junto com o nível do fluido). Grandes mudanças na pressão também podem danificar as boias. Por exemplo, se os operadores não seguirem cuidadosamente o procedimento de inicialização na unidade de craqueamento de uma refinaria, alterações momentâneas de pressão impulsionarão a boia da parte inferior para o topo, colidindo-a com a tampa do tubo e a esmagando. Fragmentos da boia poderiam então escapar para o meio do processo.
Controle de danos: Conjunto de molas para amortecimento em um medidor de nível

Diagrama do conjunto de mola de amortecimento para uso em um medidor de nível
Um conjunto de molas para amortecimento é composto por uma mola soldada em uma chapa de folha de metal, que fica em um furo no centro da vedação. O conjunto é então montado na parte superior e / ou inferior da câmara. Este dispositivo simples protege a boia dentro de um medidor de nível, porque a mola serve como um amortecedor para a boia em caso de pico ou queda de pressão. A montagem inteira é geralmente construída em aço inoxidável e outros materiais, dependendo das especificações do cliente. Os materiais são próprios para suportar condições específicas de temperatura, pressão e meio.
As molas para amortecimento são particularmente úteis quando os medidores de nível magnético são montados na parte superior ou inferior. Como não há conexões laterais, a vedação da mola faz um bom trabalho em manter a boia dentro do medidor e impedir que ela entre no meio do processo.
A WIKA, líder em medição de nível, fornece conhecimento e instrumentos de alta qualidade para uma variedade de indústrias, incluindo refinarias, plantas petroquímicas, geração de energia, alimentos e bebidas e manufaturas farmacêuticas. Também oferecemos indicadores de nível personalizados para os mais específicos processos dos clientes. Entre em contato com a WIKA hoje para obter mais informações sobre medidores e outros instrumentos de nível.