O SF6 é altamente eficaz no isolamento de disjuntores e seccionadores – mas apenas se houver gás suficiente no interior do equipamento. Saber a densidade do SF6 é a melhor maneira de garantir que os componentes preenchidos com gás não sejam comprometidos com a segurança.

Visão Geral da Densidade SF6

O hexafluoreto de enxofre (SF6) é um isolante elétrico extremamente eficaz usado em uma variedade de aplicações, especialmente em equipamentos isolados a gás (EIG) de média e alta tensão, como comutadores, seccionadores, transdutores e transformadores. Se o EIG dependesse apenas do ar ou do N2 para extinguir arcos elétricos, ele teria que ser quase três vezes maior. Porém, para manter o isolamento adequado, a densidade do SF6 dentro do equipamento deve permanecer dentro de certos níveis.

O que poderia fazer com que a densidade do gás caísse em primeiro lugar? Existem dois motivos, e eles estão relacionados:

  • Com o tempo, o EIG pode desenvolver pequenas fissuras que permitem que o SF6 escape. Emissões fugitivas significam que há menos gás isolante dentro da câmara. Além do mais, como o SF6 é um poderoso gás de efeito estufa, qualquer vazamento prejudica o meio ambiente.
  • Na presença de fissuras, o ar pode entrar no EIG. O ar ambiente é problemático porque contém vapor de água, que se combina com as moléculas de enxofre e flúor após uma descarga elétrica para produzir uma série de produtos de decomposição tóxica, como dióxido de enxofre (SO2) e fluoreto de sulfurilo (SO2F2). Esses e outros subprodutos corroem os compartimentos de gás, levando a mais vazamentos e densidade ainda menor do SF6. Além disso, alguns produtos de decomposição são neurotóxicos.

Monitorando a Densidade do SF6 com Indicadores de Densidade do Gás

Por décadas, o setor de transmissão e distribuição (T&D) confiou nos indicadores analógicos de densidade de gás GDI-100 da WIKA para detectar vazamentos e manter a pressão de gás adequada. Hermeticamente selado, robusto e com compensação de temperatura, este dispositivo continua sendo o medidor ideal para monitorar gás SF6 em comutadores elétricos em tanques fechados. No entanto, existem certos recursos que apenas um instrumento digital pode oferecer.

Como nossos especialistas em SF6 entendem as necessidades em evolução da indústria de T&D (transmissão e distribuição), a WIKA projetou o GDI-100-D. Este indicador digital de densidade de gás de última geração, combinando a simplicidade de um dispositivo analógico com a precisão de um medidor digital.

GDI-100-D para extrema precisão e facilidade de uso

O GDI-100-D fornece monitoramento temporário ou contínuo da densidade do gás SF6. Para isso, ele mede a pressão dentro do tanque com o manômetro digital de precisão CPG1500. Integrado a ele, também existe um sensor de temperatura que compensa as variações de temperatura (referenciado a 20°C). Usando essas medições, o algoritmo interno da unidade calcula rapidamente a densidade do gás SF6.

Este indicador de densidade do gás é simples de operar. Possui um menu de navegação fácil de usar e um display iluminado com gráficos de barras integrados e uma grande área de texto. Um registrador de dados armazena até três valores medidos por segundo.

Uma precisão excepcional de 0,6% torna o GDI-100-D o instrumento ideal para verificar e calibrar outros indicadores de densidade de gás, monitores e sensores. Também é útil para verificar a estanqueidade de um tanque após manutenção ou reparos.

Indicador de densidade do gás SF6 com recursos digitais

Hoje em dia os sistemas conectados exigem dispositivos inteligentes. O GDI-100-D vem com Bluetooth ® para

GDI-100-D Densímetro digital de precisão

GDI-100-D Densímetro digital de precisão

comunicação sem fio entre o indicador de densidade do gás e um software do usuário para monitoramento remoto.

O dispositivo myWIKA, disponível no Google Play e na App Store da Apple, oferece flexibilidade adicional para configurar o instrumento e monitorar o gás SF6. Com este aplicativo, os usuários podem facilmente:

  • Verificar a densidade do gás
  • Verificar a pressão do gás
  • Verificar a temperatura real do gás
  • Ver os gráficos de barras
  • Ver o valor médio ao longo do tempo
  • Ver os dados do registrador (Data logger) (inicialização, configurações, parada)
  • Recuperar os dados históricos
  • Mudar unidades
  • Ajustar zero, taxa de leitura e relógio interno

O GDI-100 continua sendo o indicador de densidade do gás preferido para o mundo T&D (transmissão e Distribuição). Mas para um dispositivo com exatidão de nível de calibração, registro de dados e outros recursos digitais, o GDI-100-D está se tornando rapidamente o padrão da indústria. Veja este vídeo para uma introdução rápida ao indicador digital de densidade do gás. Para obter mais informações veja a brochura de Soluções em gás SF6, ou entre em contato com os especialistas em SF6 da WIKA Brasil.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.