What is a MTTF bzw MTTFD

Qual é o valor do MTTF?

O valor MTTF é um termo usado na área de análise e avaliação de risco. O significado exato é tempo médio de falha ou simplesmente a vida útil média de um componente. O MTTF ganhou relevância particular devido ao EN ISO 13849-1. De acordo com este padrão, o nível de desempenho pode ser calculado com base no MTTF. Isso significa que esse valor é usado para a avaliação de risco de máquinas e instalações. Portanto, o valor também é importante para a marcação CE (Conformidade Europeia), pois a segurança da máquina também deve ser avaliada como parte dos exames de conformidade.

Qual é o valor MTTFD?

O valor MTTFD é importante neste contexto, pois o valor MTTFD é o “tempo médio para falha perigosa”.

Diferença entre MTTF e MTTFD

A diferença entre MTTF e MTTFD é que o valor MTTF fornece apenas uma indicação neutra da vida média de desgaste de um componente. O valor MTTFD, por outro lado, indica o tempo de operação até que ocorra uma falha perigosa. Isso significa que, nesse caso, apenas as falhas que afetam a função de segurança são consideradas e incluídas no nível de desempenho. Exemplo de falha não perigosa: a falha de um determinado sensor pode causar danos ao motor, mas não é relevante para considerações de segurança na avaliação de risco e perigo.

Por que os fabricantes de peças não fornecem um valor MTTFD ?

Os fabricantes de peças (por exemplo, WIKA) não podem fornecer o valor MTTFD, pois eles só sabem em média quando seu componente falha, mas não quais componentes, se houver, são falhas perigosas. Isso depende inteiramente da respectiva função. Além disso, a disposição de vários elementos também pode afetar o tempo total até uma falha perigosa (MTTFD). Isso significa que o MTTFD só pode ser determinado pela pessoa que projeta a máquina ou a planta com o componente correspondente e planeja as funções de segurança que eles projetaram. Geralmente, é o desenvolvedor ou o designer. Eles estão aptos para calcular o MTTFD.

Nota
Se você tiver mais perguntas sobre MTTF ou MTTFD, seu contato WIKA terá prazer em ajudá-lo.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.