Todos os envolvidos na tecnologia de medição sabem de alguma forma superficial – mas muito cativante –: "Se você mede muito, você não mede nada!" O que se entende é: você pode medir muito. Mas os valores só são úteis se você puder validá-los. No dia a …
Know-how
Pontos de comutação em intervalos de vácuo: como são definidos?
Samuel Marques | Know-howA configuração dos pontos de comutação de um pressostato eletrônico para uma aplicação na faixa de vácuo não é uma tarefa autoexplicativa. O artigo a seguir explica, portanto, o que precisa ser levado em conta com essa configuração. Envolve um pressostato …
Know-how de Manômetros: Diferença entre Conexões NPT e G
Felipe Rios | Know-howA maioria dos medidores de pressão em todo o mundo possui uma conexão NPT ou G (métrica) para conexão ao processo. É importante saber suas diferenças – e também como reconhecer qual tipo está em uso – sem ter que remover todo o conjunto. Você já olhou …
Segurança com duplo bloqueio e dreno
Rui Coelho | Know-howQual é a maneira mais segura de isolar um processo? Para esta questão deve ser aplicada a norma HSG 253, que responde de forma objetiva: por meio de uma válvula de instrumentação com duplo bloqueio e dreno (DBB, sigla em inglês Double Block & Bleed). Essa …
Instrumentação eletrônica para medições seguras e confiáveis em aplicações de alta pressão
Samuel Marques | Know-howAs aplicações de alta pressão são extremamente desgastantes para a instrumentação de medição sendo muito raro encontrar sensores que possam suportar a tensão enquanto permanecem fiéis às variações de processo. Os instrumentos eletrônicos de pressão da …