A equipe de vazão da WIKA projeta e fabrica placas de orifício de acordo com as especificações mais recentes do setor. Além disso, nossos engenheiros podem adaptar todo o pacote, elementos de vazão, uniões, juntas e estojos, para as necessidades de cada aplicação.

Placa de orifício Modelo FLC-OP
Um dos produtos mais populares de vazão WIKA são as placas de orifício. São elementos primários de vazão, muito econômicos e, portanto, amplamente utilizados no mundo. Além disso, são fáceis de instalar e altamente versáteis, tornando-os uma excelente opção para qualquer setor que precise medir a vazão. É por isso que a instalação da WIKA Brasil em conformidade com a ISO 9001 dedica-se à produção de todos os tipos de placas de orifícios e flanges de orifício incluindo as especificações mais recentes do setor.
O que são Flanges de orifício?

Flange de orifício com placa de orifício Modelo FLC-FL
Os flanges de orifício são, conjuntos de flanges com pares de tomadas de pressão usinadas diretamente no flange. Esse tipo de montagem com tomadas de pressão integradas eliminam a necessidade de outros tipo de porta orifícios separados ou da necessidade de se fazer tomadas de pressão na parede da tubulação. Os flanges de orifício substituem os flanges de tubulação padrão na montagem de placas de orifícios e podem ser aplicados também para bocais de vazão.
Menos custosos do que outros tipos de uniões, eles são ideais para se colocar corretamente as tomadas para medição da pressão. Além disso, eles são instalados com parafusos, o que facilita muito a remoção quando os usuários finais precisam inspecionar a placa do orifício ou menos efetuar a troca.
Esse tipo de união é utilizado principalmente para aplicações em exploração e produção de petróleo e gás, plantas de processo e transporte. Também são soluções econômicas para processos químicos, de refino e petroquímico e também uma opção confiável para o setor de energia.
Quando não se deve usar os flanges de orifícios
Os flanges de orifício funcionam melhor quando a taxa de vazão é razoavelmente constante. O FLC-FL também não é um elemento utilizado para transferência de custódia, pois a placa de orifício não pode ser instalada perfeitamente no centro quando instalada entre flanges. Uma alternativa melhor, nesse caso, seria a utilização de um porta placa de câmara simples ou dupla. Esses dispositivos são adequado para trabalhos com transferência de custódia (de acordo com seus padrões de projeto) pois garante que a placa de orifício esteja sempre centralizada corretamente
Flanges de orifício padrão e customizados da WIKA
A divisão de vazão do Grupo WIKA, possui recursos internos de engenharia para atender todas as necessidades dos nossos clientes para flanges de orifícios padrão e para outros elementos primários. Todos os esses elementos são fabricados de acordo com as normas internacionais vigentes como ISO 5167 / ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC 6 e ASME PTC 19.5.
Cada processo de medição de vazão é único, com variações no meio, restrição de pressão, temperatura de trabalho, tipos de conexão e assim por diante. Para atender às necessidades de uma aplicação, muitos de nossos clientes consultam um especialista em vazão da WIKA antes de fazer um pedido. Se um produto padrão não atender a essa necessidade, nossos especialistas poderão projetar especialmente os elementos primários necessários.
Nossos flanges de orifício podem ser fornecidos em uma grande variedade de materiais, incluindo:
- ASTM A105 e ASTM A350 LF2 (aço carbono)
- ASTM A182 F316/316L e F304/304L (ligas de aço inoxidável austenítico)
- ASTM 182 F11 e F22 (para maior resistência à corrosão e tenacidade)
- A182 Gr. 2205 (aço inoxidável duplex para melhor resistência à corrosão sob tensão, especialmente contra corrosão por cloreto)
- Hastelloy, Monel, Inconel e outros materiais especiais mediante solicitação
Outras customizações:
- Tomadas de Pressão – Fornecidas como padrão 2 tomadas NPT, mas podendo ser, tanto NPT como SW (conexão pra solda) ou outros tipos de tomada de pressão se necessário.
- Tamanho – Os tamanhos nominais padrão, variam de 1″ a 12″ de 300# a 600# ANSI. Outros tamanhos e/ou classes ANSI estão disponíveis sob consulta.
- Estojos – As opções padrão são A194, A193 Gr. B7, e 2H. Estojos também pode ser compatível com NACE, pintados ou revestidos, feitos de aço inoxidável ou materiais de alto padrão, etc.
- Locais das tomadas de pressão – Os clientes podem especificar onde localizar as tomadas de pressão na circunferência do flange.
A WIKA é líder global em soluções de medição de vazão, incluindo flanges de orifício padrão e personalizados. Nós não vendemos apenas os flanges de orifício, fabricamos e montamos todo o pacote, placas, flanges, junta e estojo para as mais recentes especificações do setor e tudo isso com um excepcional atendimento ao cliente. Entre em contato com a equipe de vazão da WIKA para obter mais informações sobre como encontrar o produto certo de medição de vazão para suas aplicações.
Produtos mencionados neste artigo: Placa de orifício modelo FLC-OP e flange de orifício FLC-FL