Pt100

Pt100, Pt1000 e NTC são os elementos de medição mais usados na família das termorresistências. O artigo abaixo leva em consideração a questão dos tipos de ligação.

As termorresistências mudam sua resistência elétrica em função da temperatura. Esse princípio físico possibilita a medição da temperatura em um processo com um Pt100 por exemplo. A resistência elétrica então é determinada por uma eletrônica (exemplo: transmissor de temperatura) através de uma corrente constante e da medição da variação de tensão. De acordo com a lei de Ohm (R = U/I), a resistência [R] e a tensão [U] são proporcionais uma a outra quando a corrente é constante [I]. Existem três possibilidades de ligação para um Pt100 ao transmissor: 2, 3 ou 4 fios.

Pt100 com ligação a 2 fios 

Fig.: Pt100 com ligação a 2 fios

Com uma ligação a 2 fios, a resistência de linha é adicionada como um erro na medição. Para um cabo de cobre por exemplo, com uma seção transversal de 0,22 mm2, o seguinte valor se aplica para um Pt100: 0.162 Ω/m → 0.42 °C/m. Para um Pt1000 a influência é menor por um fator de10 em relação à resistência básica (em 0.04 °C/m). A resistência se torna ainda menos significante em relação à resistência básica R25 de um elemento de medição NTC (ex. R25 = 10k). Devido à curva característica do NTC, a influência em altas temperaturas aumenta desproporcionalmente.

Pt100 com ligação a 3 fios 

Fig.: Pt100 com ligação a 3 fios

A influência da resistência de linha aqui é compensada na medida do possível com a ligação a três fios. O requisito básico para isso, é que a resistência de todos os condutores sejam iguais. O comprimento máximo dos condutores neste tipo de ligação depende da seção dos condutores e das opções de compensação do instrumento eletrônico que recebe este sinal. (transmissor, indicador, controlador ou sistema de controle de processo).

Pt100 com ligação a 4 fios 

Fig.: Pt100 com ligação a 4 fios

A ligação a 4 fios elimina completamente a influência dos condutores no resultado da medição, pois todas as possíveis assimetrias nas resistências dos condutores são compensadas.

 

Medições alternativas 

Exemplo: Erro de medição a 150 °C, comprimento do cabo 10 m, seção do condutor 0,22 mm2

Outra possibilidade para diminuir substancialmente a influência dos condutores é aumentar a seção. Por exemplo, com uma seção de 0,5 mm2 a resistência de linha é de apenas 0,036 Ω/m ou 0,1 °C/m. Ambas opções (Ligações 3 ou 4 fios ou aumento da seção do condutor) levam ao maior custo do cabo, o que pode ser problemático, especialmente em mercados com custos sensitivos, tais como para fabricantes de maquinas e equipamentos. Como uma boa opção entre custo e exatidão, um elemento de medição Pt1000 a dois fios na classe A para comprimentos de cabo curtos, pode ser oferecido. 

Conclusão

  • As maiores exatidões de medição são apenas alcançadas com um Pt100 com ligação a quatro fios.
  • Um elemento de medição Pt1000 com classe A também oferece boa exatidão de medição com uma ligação a dois fios e representa uma alternativa econômica em relação as ligações a três ou quadro fios para fabricantes de máquinas e equipamentos.

Nota
Mais informações sobre termorresistências podem ser encontradas em nosso site.

Por favor, também assista ao vídeo a seguir para saber mais sobre as diferenças entre um elemento de medição Pt100 e Pt1000:



36 respostas para
  1. Miguel Joao Borges Filho

    O cabo utilizado nas ligações a três e a quatro fios é o cabo comum 4-20 mA?

    • Thaís Mota

      Boa tarde. Miguel. É um cabo comum com condutores de cobre, e que os condutores possuam o a mesma bitola ou seção e que possuam comprimentos iguais. Você já está inscrito para receber nossas novidades? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu email neste link para receber as novidades de nosso blog e não perder nenhum artigo.

  2. Cesar Eduardo Tavares

    Bom dia. Consigo ligar um pt 100 de quatro fios onde era tres ?

    • Renata Pontier

      Boa tarde Cesar, sim, você pode utilizar um Pt100 a 4 fios em uma aplicação, onde o sensor originalmente era a 3 fios, porém é necessário e recomendado que não seja utilizado o quatro fio, então ele deve permanecer inutilizado. Você já está inscrito para receber nossas novidades? Caso não esteja, acesse nosso blog (https://blog.wika.com/pt//news-subscription) e registre seu e-mail para receber as novidades de nosso blog e não perder nenhum artigo.

  3. Rodrigo

    É possivel ligar um PT-100 de 3 fios onde estava um de 2 fios? Como faço isso?

  4. Mardocheu Moreira

    Como encontro a exatidão de Pt100 de 2,3 e 4 fios? Obrigado.

    • Thaís Mota

      Olá Sr. Moreira.
      A exatidão depende de vários fatores, tais como: bitola do fio, comprimento do fio, temperatura, etc. Peço a gentileza que entre em contato conosco por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone 15 3459-9765 para falar com um especialista da área.
      Você já está inscrito para receber por e-mail nossos artigos? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu e-mail neste link para não perder nenhum artigo.

  5. Fabio Querino

    Qual a distância que podemos ligar um PT100 2 fios sem que interfira na leitura?

    • Thaís Mota

      Olá Fabio,

      Qualquer que seja o comprimento do sensor, a ligação á 2 fios trará influência na leitura de medição do sensor de temperatura tipo Pt100.
      Obviamente em pequenos comprimentos, a influência será menos relevante e o sensor poderá ser enquadrado dentro das classe de exatidão permitidas pela norma de referência IEC 60751:2008.

      Caso você deseje, nós podemos ajudá-lo a calcular o erro adicional em sua aplicação e o erro permitido.

      Você já está inscrito para receber por e-mail nossos artigos? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu e-mail neste link para não perder nenhum artigo.

  6. João Batista da Silva

    como é feito a aferição de PT 100 de 3 fios em campo

  7. Julio Cesar Brim

    Qual a relação entre PT100 e NTC/PTC? Tenho um cartão de entrada que suporta PTC/NTC, posso ligar o PT100 nele?

    • Thaís Mota

      Olá Julio,

      Os sensores tipo PTC tem curvas características diferentes dos Pt100, Pt100 e NTC, então sua utilização não é diretamente intercambiável.
      Sugerimos procurar o fabricante do cartão de entrada, para verificar a possibilidade de utilização de um Pt100 no mesmo, verificando principalmente a ligação elétrica.

  8. CLINEU ALENCAR NETO

    Por gentileza, como devo calcular a bitola de uma cabo terna para ligação a um PT-100 a 3 fios?
    Distância entre sensores e dispositivo ~120 metros.

    Obrigado.

  9. Wanderson

    Obrigado pelas informações

  10. Vinicius Cesa Alessio

    E se eu quiser ligar um PT100 3 fios em uma entrada de cartão de clp com apenas duas entradas?

    • Thaís Mota

      Bom dia Vinicius,

      A utilização de uma termorresistência Pt100 a 3 fios, em uma ligação a 2 fios irá acrescentar a medição, a resistência elétrica dos dois condutores que fazem a ligação entre o resistor de medição que o CLP, e consequentemente, a resistência elétrica dos condutores será acrescida a medição, gerando um erro de medição adicional e indesejado.

      Para minimizar o efeito da resistência elétrica dos condutores na ligação a 2 fios, sugerirmos a utilização de termorresistências tipo Pt1000, minimizando assim, o efeito na exatidão de medição da termorresistência.

  11. ANTONIO LOPES NETO

    Senhores,
    Preciso ligar um PT100, 3 fios, acondicionado em um cabeçote, cuja distância até o controlador é de no máximo 5 metros. Como a conexão no cabeçote é através de conectores, que bitola de cabo de cobre eu posso utilizar que garanta a precisão de minha medição e se preciso utilizar blindagem aterrada para esse cabo?
    Minha faixa de medição está entre 0°C a 150°C. São tanques de aquecimento de óleo e gorduras vegetais para reciclagem, fazendo a separação de água, gordura e óleos para posterior beneficiamento.
    Espero que tenham entendido a minha dúvida.
    Agradeço a sua atenção e colaboração.

  12. reynaldo gomide filho

    gostaria de ligar um sensor de dois pou 3 fios para um coletor de dados em 4 a 20 mA tenho a fonte vchaveada 24 v e seria necessário aquele conector que recebe os 3 fios isto funciona voces vendem o sensor seria para temperatura ambiente
    grato obrigado

  13. Edivan dos Santos

    Boa noite.
    O que diz a norma a respeito da isolação dos pt-100 com o bulbo de i ox que é montado?

    • Aquila Kaemi Infanti

      Olá, Edivan! A norma IEC60751 recomenda o teste de resistência de isolamento entre os terminais e a bainha metálica aplicando-se uma tensão de teste de no mínimo 100VCC, e o valor da resistência de isolamento obtido não deve ser inferior a 100MOhm.

  14. Jean Barros

    Olá, qual a função do cabo de compensação e quando devo utiliza-lo?

    • Aquila Kaemi Infanti

      Olá, Jean! Tudo bem?

      As termorresistências Pt-100 não usam cabos de compensação. A ligação é realizada através de fios comuns (normalmente de cobre).

      Os cabos de extensao e de compensação são utilizados na ligação de termopares apenas. Para a aplicação de termopares, recomendo a leitura da literatura técnica WIKA sobre o assunto, que pode ser acessada em:
      DS_IN0023_pt_br_93313.pdf (wika.com.br)

  15. Jean Carlo de Sousa Barros

    Tenho um medidor de vazão que recebe sinal de um 4 fios por padrão, eu posso substituir por um de 2 fios em uma necessidade de manutenção?

    • Aquila Kaemi Infanti

      Caro Jean,

      Muito provavelmente o seu medidor que foi projetado para ler o sinal de um Pt100@4fios, não irá reconhecer a ligação de um Pt-100@2fios. Não se recomenda lançar mão de qualquer artifício de forma a forçar o medidor a reconhecer o Pt100@2fios, pois isto irá gerar erros de leitura e , principalmente na medição de vazão, a precisão na medição da temperatura é um fator extremamente crítico no resultado da medição.

  16. DIEGO RODRIGUES RODRIGUES MOREIRA SILVA

    Olá!
    Tenho um PT100 a 4 fios e tenho uma ligação anterior a 3 fios. Consigo efetuar a ligação? Se sim, como? Deixo inutilizado um dos brancos ou um dos vermelhos?

    • tborssatte

      Boa tarde Diego!
      Agradecemos o seu contato!
      Sim, você pode usá-lo à três fios. Para manter a identificação prevista em norma para termorresistências à 3 fios (2VM+1BR), sugiro eliminar um dos fios brancos.
      Ats


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.