Wide shot of a power plant under a blue sky.

O gás SF6 puro é um excelente isolante em painéis elétricos, mas a umidade presente no gás diminui sua capacidade de isolamento e pode resultar em produtos de decomposição muito prejudiciais para humanos, máquinas e meio ambiente. Criado em parceria com uma empresa de serviços públicos europeia, o revolucionário sistema GAD-2000 da WIKA não apenas remove a umidade do gás SF6 e desidrata o próprio compartimento, mas o faz com todo o equipamento em operação. 

O hexafluoreto de enxofre (SF6) é um excelente isolante dielétrico, amplamente utilizado em painéis elétricos de média e alta tensão. O gás não inflamável é um potente supressor de arco: No ambiente de alta temperatura de uma descarga elétrica, os seis átomos de flúor se separam do átomo de enxofre para capturar um elétron. Depois que a descarga é extinta, a molécula se recombina rapidamente. Além disso, o gás SF6 não é tóxico.

No entanto, a umidade no gás causa graves problemas operacionais e de segurança. A água é uma impureza que, por sua própria presença, diminui a rigidez dielétrica geral do sistema. A presença de moléculas de H2O também evita que o enxofre e o flúor se recombinem totalmente. O enxofre e flúor separados podem se combinar com as moléculas de oxigênio na água para criar subprodutos tóxicos: tetrafluoreto de tionil (SOF4), fluoreto de tionil (SOF2), fluoreto de sulfurilo (SO2F2) e dióxido de enxofre (SO2). Este ambiente ácido e corrosivo danifica o equipamento, gerando vazamentos que podem colocar as pessoas e o meio ambiente em perigo (o SF6 é um potente gás de efeito estufa).

Para manter o isolamento adequado e evitar corrosão e condições críticas, os operadores removem a umidade do gás frequentemente para mantê-la abaixo do ponto de saturação da água. Até recentemente, a única maneira de desidratar o gás SF6 era desligar o painel isolado a gás, evacuar o gás, passá-lo por uma unidade de manuseio de gás com filtros de desidratação, reabastecer o painel com o gás seco e, em seguida, colocar o sistema novamente em operação. Este pode ser um processo demorado que requer muito tempo de inatividade da subestação.

Remoção da umidade do gás SF6 durante as operações

Sistema de desidratação de gás SF6

O novo sistema de desidratação de gás SF6 modelo GAD-2000 da WIKA remove a umidade durante as operações.

Unindo eficiência e segurança, este sistema de desidratação de gás revolucionário remove uma parte do SF6 do painel elétrico isolado a gás, conduz o gás por uma série de compressores sem óleo e dois filtros de absorção de água e, em seguida, devolve o gás seco ao painel. Este processo é repetido até que o nível de água no gás fique abaixo do ponto de saturação ou atinja o valor desejado.

Como o GAD-2000 desidrata o gás automaticamente com o barramento energizado, há pouco ou nenhum tempo de inatividade, tampouco grande necessidade de intervenção humana. Se um técnico precisar manusear ou interferir no desidratador de gás, a tela de toque de 7 polegadas é fácil de usar e possui uma navegação intuitiva.

Segurança da usina: uma prioridade no manuseio de gás SF6

Como o SF6 é um gás potencialmente prejudicial e um componente crítico do sistema, ele requer um sistema de segurança robusto e um manuseio extremamente cuidadoso. O sistema GAD-2000 possui um compartimento de gás automático que isola o gás SF6 em um módulo de segurança durante a extração e recarga, caso ocorra algum erro. Como opção, a unidade pode verificar continuamente a instrumentação de monitoramento do compartimento de gás e possui um controle de segurança SIL2 implementado.

Além disso, o GAD-2000 pode conter um módulo GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis) para transferir dados diretamente para um dispositivo móvel. Uma vez instalada, o operador pode deixar a unidade funcionando automaticamente e receber informações de forma remota sobre:

  • Nível de umidade atual no compartimento de gás
  • Condições de filtro
  • Trabalho concluído

O GAD-2000 é uma unidade de desidratação de gás altamente eficiente e eficaz que permite que uma usina de energia continue operando normalmente enquanto mantém níveis de umidade seguros do gás SF6 nos painéis elétricos. Para saber mais sobre o sistema GAD-2000 e outros equipamentos de purificação, manuseio e manutenção de gás SF6 da WIKA, entre em contato com nossos especialistas em transmissão e distribuição de energia.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.