Em meio a pandemia de COVID-19, a demanda por ventiladores e respiradores é alta. Respiradores são dispositivos médicos complexos. Eles são usados para mover o ar respirável, para dentro e fora dos pulmões do paciente quando eles são fisicamente incapazes de respirar. A pressão e a vazão fornecidas por esses ventiladores são indispensáveis para o bem-estar do paciente. É importante que a equipe de atendimento médico conheça os parâmetros a serem definidos para cada paciente e as respectivas condições.

Os fabricantes de ventiladores são responsáveis por garantir que os requisitos da equipe médica e dos pacientes sejam atendidos. A base para isso são instrumentos de medição de pressão precisos, rápidos e confiáveis para medição de pressão e vazão. Um grande número de elementos sensores está localizado nos respiradores. Para manter seu bom desempenho, eles devem ser calibrados em intervalos regulares.

Existem muitos dispositivos que podem medir o fluxo de ar. Isso inclui sensores ultrassônicos de tempo de voo (ToF), dispositivos de medição térmica baseados no conceito de transferência de calor por convecção e medidores de vazão de pressão diferencial.

Uso de sensores de pressão em ventiladores

Sensores de pressão diferencial são usados em muitos dispositivos de medição de fluxo. O fluxo de ar é proporcional à queda de pressão em uma restrição do fluxo de ar. O sensor de pressão diferencial mede a diferença de pressão. Ele então envia um sinal para o display de controle do equipamento de ventilação. Um loop de feedback no controlador do ventilador permite que o sensor mantenha e monitore as condições desejadas. Os sensores são usados em três áreas principais. Esses sensores são colocados em três áreas críticas que medem a eficácia da terapia do ventilador:

  • Fluxo de ar sendo inalado
  • Fluxo de ar sendo expirado
  • Fluxo de ar proximal

A exatidão desse método de medição depende da interação do sensor de pressão com o componente usado para registrar a queda de pressão. Geralmente, é um orifício de medição ou um elemento de fluxo linear. É importante que estes sensores de pressão têm uma ampla faixa de medição dinâmica (normalmente de +/- 6” H2O a +/- 60” H2O), alta exatidão de medição e um curto tempo de resposta. Eles também devem ser robustos e ter ótima estabilidade a longo prazo, para minimizar a recalibração e manutenção.

Calibração de sensores de pressão na fabricação de dispositivos

Ao produzir ventiladores, cada dispositivo deve ser verificado e o sensor de pressão interno calibrado. A demanda por ventiladores aumentou significativamente durante a crise do COVID. Isso levou a uma crescente necessidade de fabricação de ventiladores. Para poder calibrar ou ajustar sensores de pressão internos, dispositivos de medição de pressão de precisão, como, transdutores, manômetros digitais e controladores automáticos de pressão integrados em sistemas de teste na produção para respiradores. Esse processo garante medições precisas e consequentemente uma ventilação ideal para o paciente.

Calibração de ventiladores existentes

Devido ao aumento na produção desses ventiladores, mais e mais ventiladores existentes deverão ser verificados no futuro para determinar se sua função e desempenho correspondem aos dados técnicos. Isso geralmente é feito por sistemas e dispositivos de teste que testam ventiladores e outros dispositivos médicos. Estes incluem, por exemplo, sistemas de centrifugação e bombas que garantem exatidão e confiabilidade. A capacidade de um controlador de pressão de automatizar e gerar de forma confiável pressões precisas durante processos de testes e verificações, faz dele um componente essencial e econômico nas atividades de instalação e reparo de ventiladores.

Conclusão

Nesses momentos em que a demanda por ventiladores está aumentando rapidamente, é necessária uma produção oportuna dos subsistemas críticos, sensores integrados e novos suportes de teste. Para uma entrega bem sucedida, a aquisição rápida de sensores e controladores de teste de alta precisão é importante e essencial. Sob essas condições, a rápida fabricação e distribuição de respiradores para instalações médicas podem ser garantidas.

Nota
Se você tiver alguma dúvida sobre calibração, nossa equipe de atendimento estará disponível durante a semana, das 8:00 às 17:00, no número de telefone (15) 3459-9700. Você pode encontrar mais informações em nosso centro de calibração e serviço no site da WIKA. Os detalhes sobre a nossa gama de sensores de pressão, manômetros digitais e controladores de pressão também podem ser encontrados no site da WIKA.

 



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.