Certos meios de processo podem danificar os manômetros ou instrumentos de pressão, os quais, por sua vez, podem contaminar os meios de processo limpos. Ao usar um selo diafragma como barreira protetora, os operadores da planta economizam tempo e dinheiro, evitando danos ao instrumento, perdas de lotes e tempo de inatividade.
Se a água limpa à temperatura ambiente fosse o único meio com o qual um manômetro tivesse que lidar, não haveria necessidade de aplicações com selos diafragmas. Mas a realidade é que os processos industriais geralmente envolvem fluidos corrosivos, viscosos, com sólidos, contaminados, extremamente quentes ou incompatíveis para o contato direto com instrumentação de pressão sensível.
Por que usar um selo diafragma
Um selo diafragma cria uma barreira entre o meio do processo e os mecanismos internos de um manômetro. A pressão do processo empurra o diafragma, que, por sua vez, desloca o fluido hidráulico dentro do sistema para transmitir informações ao instrumento. Essa membrana protetora é forte o suficiente para suportar meios agressivos, é fina e flexível o suficiente para permitir que a pressão seja transmitida ao instrumento. Com a membrana, o instrumento de medição nunca entra em contato direto com o processo, o que é benéfico, uma vez que certos fluidos podem comprometer ou causar corrosão os mecanismos sensíveis.
Entretanto, um selo diafragma também funciona de outra maneira, protegendo os processos do próprio instrumento de medição. Certos meios, como os encontrados em produtos farmacêuticos e na indústria de alimentos e bebidas, não podem correr o risco de ser contaminados. Um selo diafragma garante que os processos higiênicos nunca estejam em contato as partes internas de um manômetro por exemplo. Além disso, nestes casos, não usando conexões rosqueadas, os selos de diafragma montados com membranas ‘rassantes’ (“flush”) podem ajudar a reduzir as emissões fugitivas ou vazamentos.
Como escolher um selo diafragma
Os três fatores mais importantes a serem considerados na escolha de um selo diafragma são, a temperatura, pressão e consistência do meio. A tabela abaixo lista alguns desafios de medição de pressão e as soluções recomendadas.
Condição ou requisito do processo | Solução da WIKA | Alguns exemplos de modelos possíveis |
Meio corrosivo | Selo diafragma feito de materiais compatíveis com o processo, incluindo aço inoxidável, ligas com metais nobres (por exemplo, ouro), ligas exóticas (por exemplo, Hastelloy®, Monel®) e opções não metálicas (por exemplo, PFA) | 990.29 selo diafragma flangeado com extensão |
Temperaturas extremas | Selo de diafragma com uma torre de resfriamento ou uso de capilar que pode suportar temperaturas de até 400ºC (750ºF) | 990.10 selo diafragma fixo, com conexão rosqueada mais 910.24 torre ou capilar |
Meios altamente viscosos | Selo diafragma montado na superfície com espaços/fendas limitadas, onde o meio pode se acumular Selo diafragma offline com conexões de limpeza opcional(is) para fácil higienização | 990.27 selo diafragma com conexão flangeada, com o anel de limpeza 910.27 990.36 conexão rosqueada ao processo, selo de diafragma pequeno |
Sobrepressão | Selo diafragma com assento da membrana com contornos ou corrugação contínua | 990.27 selo diafragma com conexão flangeada |
Meio especializado em processos especiais | Selo de diafragma projetado para aplicações específicas | 990.23 para papel & celulose |
Leitura remota | Selo de diafragma com instrumento de pressão eletrônico Selo diafragma com instalação remota por capilar (também recomendado em casos de vibração na linha) | 990.22 selo diafragma com conexão estéril, mais o transmissor pressão SA-11 910.24 acessório capilar |
Limpeza sanitária | Selo diafragma em conformidade com os protocolos sanitários 3A Selo diafragma sem espaços mortos, para impedir o estabelecimento e crescimento de bactérias Um sistema com dois selos diafragma e um alerta que especifico em caso de rompimento da primeira membrana (Selo duplo com monitoramento em único sistema). | 990.24 selo de diafragma sanitário Varivent® 981.22 selo de diafragma INLINE com conexão estéril DMS-FP Sistema de monitoramento de diafragma |
Meio tóxico ou perigoso | Conjunto de selo diafragma totalmente soldado com testes de soldas através partículas de hélio em vez de utilizar juntas de processo. | 990.10 Sistema todo soldado |
Selos diafragma da WIKA Brasil

Sistema totalmente soldado (AWS)
A WIKA projeta e fabrica todos os tipos de selos diafragma há décadas. Esses acessórios de pressão industrial são uma solução acessível e prática ao trabalhar com meios agressivos e difíceis. Nossos selos são fornecidos em vários tamanhos, com várias conexões ao processo (rosqueados, faceadas, clamps, capilares) e podem ser fabricados com uma ampla seleção de materiais para atender aos requisitos específicos de sua aplicação.
Para as aplicações mais exigentes, oferecemos o sistema totalmente soldado, onde o manômetro (ou instrumento de pressão) e o selo diafragma são permanentemente fundidos para criar um só instrumento de medição de pressão hermeticamente selado (como no exemplo da foto ao lado).
Este conjunto de alto desempenho, é resistente a violações e não permite o acesso ao fluido de enchimento do sistema, eliminando possíveis caminhos de vazamento. O Sistema totalmente soldado (AWS), foi desenvolvido para durar mesmo em ambientes extremos com alta pulsação, ciclagem térmica e sobrepressão.
Os selos diafragma são investimentos inteligentes que ajudam os fabricantes a proteger seus instrumentos de pressão e meios de processo. Para obter ajuda na decisão de qual selo diafragma é adequado para sua aplicação específica, entre em contato com os especialistas em medição de pressão da WIKA .