A tecnologia da produção industrial está na possibilidade de oferecer diferenciais. Mesmo para um instrumento secundário como o selo diafragma, conhecido também por selo de proteção, é preciso garantir a eficiência durante a aplicação. Há muitos meios de garantir a qualidade de um processo, mas, sem dúvidas, o melhor deles é investir em equipamentos testados e que atendam verdadeiramente as expectativas dos clientes. Se a sua necessidade atual é a proteção dos processos através do uso de um selo diafragma, opte pela instalação de um sistema pronto. O acoplamento do selo de proteção ao instrumento de medição, quando feito pelo mesmo fabricante garante maior eficiência de uso. Vamos apresentar as vantagens dessa escolha a seguir!
Sistema de proteção: o selo diafragma e o medidor de pressão
Os selos diafragma são bastante apreciados e reconhecidos como essenciais em certas situações. Mas eles nunca estão sozinhos, sempre acompanham um instrumento de caráter avaliativo, como manômetros, pressostatos, transmissores de pressão, etc. Uma das principais vantagens do uso de um selo diafragma é a proteção contra: temperaturas extremas, meios de medição agressivos, corrosivos, heterogêneos, abrasivos, altamente viscosos e/ou tóxicos. Todas são situações que podem danificar os sensores de medição. A construção do selo leva em consideração o meio de aplicação e suas particularidades. Dessa forma, os materiais e meios de enchimento variam conforme as necessidades do projeto. Porém, em muitos casos, não basta investir em selos diafragma de qualidade se o instrumento de medição não consegue atender às demandas de operação. Para esse problema, a solução é optar por sistemas de medição, onde tem-se o selo diafragma acoplado ao medidor. As vantagens desse tipo de aplicação são muitas, começando pela tecnologia envolvida no desenvolvimento dos equipamentos.
Benefícios e diferenciais dos sistemas de medição
A lista de vantagens inclui: testagem do sistema, produção sob medida, conexão sem folgas, aumento da resistência, medição precisa e facilidade de manutenção.
1. Testagem do sistema
Durante a produção de sistemas de medição de pressão, a WIKA aplica testes rigorosos, tanto para os equipamentos isolados quanto para o sistema montado. O diferencial em adquirir o sistema de selo diafragma e medidor de pressão está justamente na testagem realizada no conjunto. Assim, a probabilidade de defeito é praticamente nula.
2. Produção customizável
Um sistema pode ser formado por um selo diafragma e um manômetro mecânico, ou ainda por um selo e um transmissor de pressão. A ideia é que, para cada situação, exista um conjunto que vai satisfazer as necessidades do processo. Além do mais, a liga de metais ou os materiais que serão utilizados na produção também levam em consideração a aplicação. A customização está presente nos diversos níveis da produção!
3. Conexão exata ao processo

Descritivo de um sistema de selo
Tanto os selos diafragma quanto os medidores de pressão podem ser fabricados com tipos diferentes de conexão: flangeada, tipo lingueta, asséptica, em linha, rosqueada e outras. Assim, diminui-se a chance de vazamentos, pouca vedação e interferências durante a medição, já que a conexão é o que vai garantir as condições ideais de processo.
4. Aumento da resistência
Os selos diafragma normalmente possuem faixas de pressão suportáveis bem maiores do que as dos medidores. Logo, qualquer problema que tivermos de aumento de pressão, o selo é capaz de suportar limites maiores sem danificar outros instrumentos, mas essa vantagem precisa ser estudada e configurada de maneira especial.
5. Precisão nas medições
Os selos diafragma também aumentam a “superfície de contato” entre o meio de pressão e o diafragma, garantindo assim uma medição precisa, especialmente para pressões muito baixas (<600 mbar).
6. Manutenção facilitada
Ao sistema pode ser adicionado conexões ou anéis de limpeza, isso não requer grandes esforços. Com isso, otimiza-se o tempo de limpeza e facilita os processos de calibração, que devem acontecer regularmente.
Para mais qualidade: busque por especialistas
A WIKA trabalha com a produção de sistemas de medição direcionados aos mais variados segmentos. Por isso, no momento da escolha do seu selo diafragma e do medidor de pressão, conte com os especialistas da WIKA do Brasil. Para entrar em contato, basta clicar neste link. A nossa equipe de especialistas está sempre à disposição para lhe atender. Ao precisar de sistemas de selo diafragma, manômetros e outros equipamentos da área de pressão, acesse o nosso portfólio ou fale com um de nossos especialistas. Para expertise, qualidade e comprometimento: WIKA!