calibration laboratory WIKA

Na Alemanha, devido a uma modificação na Portaria de Medidas e Verificação e na política de rastreabilidade metrológica do Organismo de Acreditação Alemão DakkS, similar à Cgcre no Brasil, as novas estruturas ficaram consideravelmente confusas. À primeira vista, parece inescrutável e impenetrável. Porém, em uma inspeção mais detalhada, simplificações significativas se tornam óbvias.

Considerando tudo, restam três alternativas entre as quais o usuário da tecnologia de medição deve escolher, dependendo da respectiva aplicação.

  1. Teste de reporte, Protocolo de Calibração, certificado ISO…

    Não há limites para a imaginação em relação à escolha de um nome. Como essa forma de documentação não está sujeita a padrões específicos, o escopo de interpretação dos “laboratórios” em execução é amplo. Embora, isso ocorra de maneira global, na Alemanha, todos esses certificados são classificados de acordo com o novo código de prática DAkkS 71SD0005 como “Relatório de resultados sem símbolo de acreditação”. Se o laboratório de calibração for acreditado, como é o caso da WIKA, esses “certificados” não serão mais aceitos como prova de rastreabilidade. Portanto, é necessário prestar atenção para evitar surpresas desagradáveis durante sua próxima auditoria. Em geral, essa variante não é mais aconselhável e deve ser usada apenas como uma evidência comum de funcionalidade.

  2. Certificados de calibração DKD / DAkkS, na Alemanha, ou certificados de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), quando falamos de Brasil

    Este é o “versátil” que, de acordo com a nova classificação, ao menos alemã, também é chamado de “certificado de calibração com símbolo de acreditação”. O monitoramento, através de uma avaliação da conformidade pelo DAkkS, ou pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação) do INMETRO, no Brasil (ou ainda qualquer outro organismo local de acreditação), em intervalos regulares e programados garante a competência continuamente alta do laboratório. Além das especificações relativas ao equipamento, equipe e processos de calibração, isso inclui, em particular, as disposições sobre o conteúdo apresentado no certificado de calibração. Uma sensação reconfortante não apenas para a sua próxima inspeção e/ou auditoria, mas também se o instrumento de medição for usado para processos críticos ou outro monitoramento interno de equipamentos de inspeção. De acordo com o acordo multilateral entre EA e ILAC, eles são aceitos muito além das fronteiras alemãs, ou brasileiras, por exemplo. Os acordos de reconhecimento mútuo entre organismos de acreditação, resumidamente, são formas mais efetivas de facilitar a eliminação de reavaliações nos países importadores, que foi um problema identificado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) como uma das maiores barreiras técnicas ao comércio globalmente falando. No Brasil a Cgcre (através do INMETRO), junto com organismos de acreditação congêneres de outros países, busca estabelecer, por meio de cooperações regionais e internacionais, acordos que venham a promover a confiança daqueles que utilizam de resultados de processos de avaliação da conformidade. Esses acordos de reconhecimento mútuo entre os organismos de acreditação, serão cada vez mais, ferramentas que facilitarão o comércio e uma base técnica para acordos de comércio exterior, cada vez mais comuns devido à Globalização.
    Atualmente, através da Cgcre e do INMETRO, são mantidos acordos de reconhecimento mútuo com membros da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAAC (Inter-American Accreditation Cooperation) e EA (European Co-operation for Accreditation), por exemplo. Devido à esses acordos os resultados de calibrações (e ensaios) realizados por laboratórios acreditados pela Cgcre são aceitos pelos demais organismos de acreditação signatários. Estes, por sua vez, devem promover acordos com seus próprios países, e divulga-los às autoridades reguladoras, à indústria e aos importadores.

  3. Certificados de conformidade de Produto

    Para muitas pessoas, essa foi e é a forma mais alta de documentação. Mas, na verdade, eles são necessários apenas em um número muito limitado de casos e, em todas as outras aplicações, não são mais aceitos. Na prática, instrumentos de medição são regulados por Portarias especificas, se a medição for usada para a determinação de outros parâmetros de medição, por exemplo como Componentes dos sistemas de compressão de gás natural veicular e de gás natural comprimido. Nesse caso, você precisa comprar um instrumento com a determinada “certificação”. A WIKA oferece essa opção para novos instrumentos e confirma a conformidade na entrega. Juntamente com esta certificação, uma nova verificação e calibração pode ser realizada após o final do período de validade legalmente prescrito. Para todas as outras aplicações, o certificado de calibração Acreditado RBC (Rede Brasileira de Calibração) é a melhor escolha.

Nota
 O laboratório de calibração WIKA DO BRASIL é acreditado pelo Organismo de Acreditação Brasileiro (Cgcre – Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO) de acordo com ABNT NBR ISO / IEC 17025 para os parâmetros de medição nas grandezas Dimensional, Pressão e Temperatura. Mais informações sobre nosso laboratório de calibração ou sobre calibrações realizadas OnSite, podem ser encontradas no site da WIKA. Se você estiver interessado em nossos serviços, não hesite em contatar-nos em [email protected] ou encontre seu contato local no site da WIKA.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.