A caixa terminal para a sonda de nível hidrostática é um acessório compacto e fácil de usar. Com a ajuda dela, os custos de instalação de alguns pontos de medição podem ser muito reduzidos.
As sondas de nível hidrostáticas (ou submersível) medem a pressão hidrostática de um líquido, a partir do qual o nível em um recipiente aberto ou recipiente é calculado. As sondas de nível, portanto, permanecem continuamente submersas no líquido correspondente.
Por esta razão, as sondas de nível hidrostáticas devem ser absolutamente impermeáveis. Claro, isso também se aplica ao cabo, de modo que a transmissão confiável do sinal seja garantida. Devido a essa capacidade, os cabos para testes de nível submersível são um pouco mais caros do que os cabos de patch padrão. No entanto, não é de todo incomum que o local de medição esteja localizado longe da unidade de avaliação. É muito possível, por exemplo, que o usuário precise de um cabo de 200 metros de comprimento, mesmo que o nível a ser medido seja de apenas 5 metros no máximo. Fazer a ponte de toda a distância com um cabo para sondas de nível hidrostáticas seria um investimento considerável.

Uma caixa terminal combina os cabos padrão e os dos testes de nível para formar uma conexão econômica entre o local de medição e a unidade de avaliação.
O que uma caixa terminal permite para testes de nível?
A caixa terminal permite uma conexão econômica e vantajosa. Nestes casos, uma caixa terminal para sondas de pressão hidrostática é econômica. Dentro deste acessório, o cabo de sonda caro pode ser conectado por clipe de fixação de cabo a um cabo padrão econômico para rastrear a transmissão de sinal.
Como instalar uma caixa terminal para testes de nível?
A caixa do terminal é instalada na parte externa de um tanque aberto ou recipiente: é fixada na parede com parafusos ou colocada horizontalmente sobre o tanque.
Além das entradas para os dois cabos, a caixa possui um elemento de ventilação impermeável. Este componente garante a compensação da pressão na caixa e, ao mesmo tempo, impede a penetração da umidade.
Para obter informações técnicas sobre nossas sondas de nível, visite o site da WIKA. Você encontrará uma visão geral da nossa gama de acessórios para as sondas de nível e os números de pedidos correspondentes na folha de dados dos acessórios. Você quer comprar uma sonda de nível submersível? Sinta-se livre para entrar em contato conosco se você tiver mais perguntas.