Qual tipo de proteção contra ignição é adequado para instrumentos de medição de pressão operados por bateria, que são cada vez mais usados ​​em combinação com uma unidade de rádio? A WIKA respondeu claramente esta questão para o seu portfólio: “Ex i”, ou seja, segurança intrínseca. Este artigo explica o porquê.

No decorrer da digitalização dos processos, o tema “tipo de proteção contra ignição para instrumentos de medição de pressão operados por bateria” surge cada vez com mais frequência. Isto porque, entre outras coisas, as empresas estão cada vez mais substituindo instrumentos de medição puramente mecânicos por modelos de combinação elétrica com indicação no local e unidade de rádio para transmissão de dados. Esses instrumentos geralmente possuem baterias de longa duração como fonte de energia. Os locais de medição equipados com estes instrumentos, por sua vez, estão frequentemente localizados em ambientes potencialmente explosivos, por exemplo, na indústria química.

Os operadores de instalações geralmente preferem dois tipos de proteção contra ignição para instrumentos de medição de pressão em atmosferas explosivas: Ex i (intrinsecamente seguro) e Ex d (invólucro à prova de explosão). Ambos são tipos de proteção padronizados e, portanto, são classificados como igualmente seguros dentro de uma categoria. No caso de instrumentos de medição de pressão e outros, trata-se de equipamento elétrico, adequado para atmosferas de gás ou gás e poeira dependendo da aprovação.

Instrumentos de medição de pressão com operação por bateria e “Ex i” não acionarão ignição

O motivo pelo qual a WIKA usa o tipo de proteção contra ignição Ex i para instrumentos de medição de pressão com operação com bateria pode ser explicado observando sua definição: Um design intrinsecamente seguro evita que o instrumento entre em ignição em uma atmosfera explosiva. Seus valores de potência, corrente e tensão são correspondentemente baixos. Este é o caso da pressão e de outros instrumentos de medição que funcionam com bateria.

Com a proteção contra ignição tipo Ex d, os valores possíveis para corrente e tensão são significativamente maiores do que com Ex i. Além disso, fontes de ignição também podem estar presentes nos próprios instrumentos. Por esta razão, os seus invólucros devem ser encapsulados de forma à prova de explosão, para que qualquer possível explosão não possa escapar para o exterior.

O isolamento galvânico do instrumento de medição e do PLC não é necessário

É verdade que o tipo de proteção contra ignição Ex i está vinculado a mais regulamentações do que apenas os valores de potência, corrente e tensão. No caso da operação com bateria, no entanto, estes são os únicos critérios decisivos. Isto ocorre porque os instrumentos com tal fonte de alimentação não estão eletricamente conectados a nenhum PLC fora da zona Ex, por exemplo. Eles transmitem os valores medidos através de uma unidade de rádio e/ou os exibem no local. Isto elimina o isolamento galvânico necessário do instrumento de medição e do PLC através da instalação de uma fonte de alimentação com certificação Ex, bem como o esforço adicional de documentação – um certificado para cada circuito Ex i.

Apesar do inequívoco tipo de proteção contra ignição Ex i para instrumentos de medição de pressão com operação por bateria e unidade de rádio, sempre há solicitações para tais instrumentos com design Ex d. Tal variante pode não constituir um problema do ponto de vista técnico, mas não seria aconselhável do ponto de vista económico. Em primeiro lugar, porque os custos de aquisição são geralmente mais elevados do que os de um instrumento Ex i devido ao invólucro à prova de explosão e, em segundo lugar, porque também seria necessária uma antena especial para uma transmissão de rádio confiável.

Instrumentos de medição de pressão da WIKA com operação por bateria e proteção contra ignição tipo Ex i: o manômetro digital de precisão modelo CPG1500 e o manômetro com tubo Bourdon modelo PGU com unidade de rádio modelo NETRIS®3

Instrumentos de medição de pressão da WIKA com operação por bateria e proteção contra ignição tipo Ex i: o manômetro digital de precisão modelo CPG1500 e o manômetro com tubo Bourdon modelo PGU com unidade de rádio modelo NETRIS®3

 

Observação: No site da WIKA você pode descobrir mais sobre nossos instrumentos de medição de pressão com operação por bateria e proteção contra ignição tipo Ex i para aplicações na indústria de processo: o manômetro digital de precisão modelo CPG1500 e o manômetro com tubo Bourdon modelo PGU com unidade de rádio modelo NETRIS®3. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.