Ao optar pela utilização de uma chave de nível, é preciso estar atento a alguns detalhes de aplicação. Já que o monitoramento de nível, nesse caso, vai depender do acionamento da boia, seja qual for o volume de preenchimento do tanque. E é preciso reforçar que esse tipo de instrumentação (movido pelo uso de boias) representa o princípio-chave da medição de nível. Pois a sua robustez e mecânica simples garantem facilidade de instalação, manutenção e os próprios processos de controle e avaliação.

A chave de nível como acessório para monitoramento de fluidos

Chave de nível tipo boia de aço inoxidável, modelo FLS

Chave de nível tipo boia de aço inoxidável, modelo FLS

Assim como o próprio nome revela, a chave nível é responsável por fazer o controle de volume disposto em um recipiente fechado. Com isso, teremos sempre à mão o ponto de medição do tanque/reservatório que se encontra preenchido pela substância. Uma outra denominação comum para esse tipo de medidor é medição de nível pontual. Também vale mencionar que esta linha é classificada como produtos de alta precisão, sendo usados em larga escala para auxiliar no monitoramento da operação em tempo real.

Você já deve saber que não são poucos os processos industriais que precisam desse acompanhamento mais detalhado. O grande objetivo do uso é evitar vazamentos, sobrecarga nas bombas e paradas não-programadas na planta, que geram valores altos de receita. Além de, claro, ajudar no controle da segurança, uma vez que explosões ou derramamento de substâncias – muitas vezes tóxicas ou em altas temperaturas – podem causar graves acidentes de trabalho.

Como a medição envolve uma seleta gama de segmentos, existem diversos tipos de versões e customizações para cada área. Onde chaves de nível sofrem variações de modelos e, consequentemente, também de aplicação. Com isso, dúvidas podem surgir sobre qual a melhor estratégia de controle ou ainda qual o produto mais indicado para o uso. A seguir trouxemos um tipo bastante convencional, que é a chave de nível com acionamento por boia. Mas não se engane, o comum também apresenta particularidades. Confira!

Chave de nível tipo boia: particularidades, vantagens e pontos de atenção

Antes de tomar qualquer decisão que pode impactar, direta ou indiretamente, a produção, é preciso atenção. Cada detalhe importa e será crucial para o sucesso produtivo da empresa. Conheça melhor alguns pontos que merecem destaque quando o assunto é chave de nível tipo boia:

1. Particularidades O acionamento por boia garante precisão. Mas líquidos muito leves, que sejam menos densos do que a própria boia ou ainda que estejam em uma fase quase gasosa, não conseguirão ser medidos. E a explicação física é simples: a boia precisa conseguir fazer do fluido uma espécie de anteparo. Sem isso, perde-se a referência e a medição é prejudicada.

2. Vantagens

Pode ser utilizada para praticamente todos os meios líquidos, abrindo possibilidade para uso em diversos segmentos – que traremos nos próximos tópicos, além de trabalhar com altos limites de operação: temperatura = -50 … +350 °C; pressão = vácuo até 40 bar. Outro benefício é o baixo custo de manutenção. Porque o mais comum é que a chave de nível precise da substituição da boia, que é um elemento pequeno, de simples montagem e que pode rapidamente ser substituído. O investimento tem muitos benefícios, tanto a curto quanto a longo prazo.

3. Pontos de atenção

Sempre que trabalhar com produtos em aplicações especiais, muitas vezes que são incorporados a outros equipamentos, eles precisam de conexões seguras. Afinal, podemos definir a medição de nível como um processo acessório indispensável para controle. E ainda que não seja o principal, ele deve estar previsto no planejamento. Então dê preferência à chave de nível que mais seja adaptável. Isso fará toda a diferença no final das contas.

Aplicações da chave de nível tipo boia no monitoramento de líquidos

Como nós já vimos, a medição de nível é um procedimento indispensável na gestão de uma planta industrial. Visto que em quase todos os segmentos da indústria há algum projeto que envolva a utilização de fluidos. Dessa maneira, realizar o monitoramento correto dos volumes de líquidos usados é extremamente importante para garantir a maior seguridade.

Assim, para otimizar os processos internos, é importante contar com instrumentos que apresentam extrema confiabilidade e que possam ser customizáveis para atender às necessidades específicas de cada setor porque, independente do seu campo de atuação, o resultado entregue deve sempre ser de qualidade.

Trabalhar com uma fornecedora reconhecida, que dispõem de um vasto portfólio, oferecendo produtos como chave de nível, já é um grande passo para assegurar a alta performance de seus processos. A WIKA do Brasil dispõe, dentro do seu vasto conjunto de soluções, a Linha de Chaves de Nível FLS. Os dispositivos desta linha possuem fácil utilização e manutenção, o que viabiliza o seu uso nas mais diversas indústrias, por exemplo:

  • Químicas e Petroquímicas;
  • Óleo e Gás;
  • Geração de energia
  • Abastecimento e tratamento de água;
  • Saneamento básico;
  • Alimentícia e de bebidas;
  • Indústria alcooleira: álcool e açúcar.

Essa vasta gama de usos deve-se ao fato de que os produtos da linha FLS são customizáveis. Ou seja, a chave de nível pode ser confeccionada sob medida para atender as necessidades mais específicas de cada projeto, tendo em vista que cada companhia possui demandas diferentes. Além disso, esses dispositivos contam com diversas outras vantagens. Acompanhe para saber.

Diferenciais da Chave de Nível FLS da WIKA

Para atender as demandas mais específicas de cada empresa, a WIKA oferece uma linha completa de chaves de nível. Essas soluções são completamente customizáveis. Com isso, abre-se a possibilidade de encontrar um dispositivo que atenda perfeitamente às necessidades da sua planta industrial.

Por ser uma solução totalmente adaptável, a chave de nível tipo FLS pode ser usada com tranquilidade em áreas tidas como classificadas. E que necessitam de maior atenção no momento da escolha dos equipamentos. Ademais, essas ferramentas são produzidas com os melhores materiais existentes no mercado, fator que assegura uma longa vida útil. A chave de nível modelo FLS também consegue funcionar independentemente de espuma, rigidez, pressão, vácuo, temperatura, formação de bolhas e outros tipos de intempéries que, a propósito, devem ser levadas em consideração no processo de medição de nível.

Consulte um especialista

Para conhecer mais sobre essa e outras soluções customizáveis oferecidas pela WIKA, entre em contato com o nosso time de especialistas. Eles estarão dispostos a tirar quaisquer dúvidas sobre a chave de nível FLS e todos os outros produtos disponíveis em nosso portfólio. Se você quer obter mais informações sobre segurança e instrumentação industrial, acesse o nosso blog.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.