No segmento de energia elétrica, as etapas de medição são componentes essenciais para a verificação de processos. Isso quer dizer que é preciso apostar em elementos que façam a diferença e entreguem qualidade, segurança e confiabilidade à indústria. Por isso, falaremos aqui sobre as termelétricas e o uso de instrumentos de medição de nível dentro do setor de geração de energia. E como é possível explorar o uso de um indicador de nível magnético com flutuador, modelo BNA, sem deixar de atender a requisitos básicos de segurança impostos para áreas classificadas como Ex d ou Ex ia (à prova de explosão ou intrinsicamente seguros).
O que é um Indicador de Nível Magnético modelo BNA?

Indicador de nível, modelo BNA
O modelo BNA com princípio de vaso comunicante permite que a medição seja feita pelo indicador de nível através do imã integrado na boia (ou flutuador). Com a movimentação da boia dentro do tubo, o campo magnético do imã faz girar os rolos que estão distribuídos na caixa indicadora na parte externa do tubo. Assim, a indicação é feita com mudanças das cores formada pelos rolos que foram acionados com a subida do nível no tubo. Esses rolos magnéticos são fabricados com elementos coloridos o que, sem dúvidas, facilita a visualização de resultados. A WIKA ainda dispõe de tecnologia de montagem em série desses rolos, garantindo que o acionamento seja linear e sem travas, tendo uma visualização correta do nível do fluído.
A medição de nível dentro do setor energético
Os tanques utilizados para armazenamento de vapores e líquidos em alta temperatura precisam de medição constante. Para evitar, com isso, riscos de explosões, vazamentos ou mesmo acidentes de trabalho. Logo, a medição precisa ser pensada na otimização e segurança dos processos. Os medidores de nível já são amplamente utilizados dentro da indústria.
Geralmente fabricados em modelos de vidro, com versões refletivas e transparentes, sendo a indicação local e direta. Estas versões, apesar de tradicionais e muito difundida dentro do setor energético, apresentam problemas de visualização e, adicionalmente, manutenções custosas e demoradas. E para a medição de nível, a proposta é aumentar a facilidade da visualização e evitar que leituras imprecisas ou dificultosas causem alguma falha operacional. Sendo uma solução para isso a substituição de instrumentos apostando, por exemplo, em um indicador de nível que seja baseado em princípio magnético, como o modelo BNA da WIKA.
Nas termoelétricas existem processos onde há medição de fluídos como hipoclorito de sódio, ácidos sulfúricos, inibidores de incrustação e outros meios agressivos. Para estas aplicações a WIKA fabrica indicadores de nível magnéticos desde ligas metálicas até ligas poliméricas, sendo Aço Inoxidável 316/316L, Hastelloy C276, Titânio e PVDF algumas das versões disponíveis, além de uma série de outras opções possíveis mediante consulta. Para vasos e tanques fabricados em ligas de aço carbono, é possível o fornecimento de armadilha magnética que impede os particulados metálicos de acumularem no corpo do flutuador existente dentro do indicador de nível magnético, sendo este componente ideal para ampliar a vida útil no instrumento a longo prazo. Como principal fator de decisão, o indicador de nível magnético pode ser fornecido com transmissores e contatos SPDT, habilitando uma rotina de automação integrada à medição direta do nível. Nesta configuração, além da vantagem desta solução possuir um melhor custo benefício, há o ganho de instalação, pois não há necessidade de outras conexões nos reservatórios ou tanques para instalação de transmissores de nível.
Apostar em indicadores de nível magnético é a solução para a indústria de geração de energia
Investir em diferenciais garante à indústria energética a facilidade em processos que teriam que ser exclusivamente mecânicos e humanos. Técnicas de amostragem que dão ao profissional maior facilidade de visualização possibilitam até mesmo a automatização de processos. O que além de garantir segurança, dá ao projeto um status de inovação, já que os custos-benefícios garantem maior comodidade e confiança. E a segurança importa tanto quanto a agilidade nos processos, e áreas classificadas precisam de instrumentos que satisfaçam as necessidades e tornem o processo seguro. Apesar de não ser uma solução recém-criada, a tecnologia e a inovação da WIKA para os indicadores de nível magnéticos garantem que o tradicional seja reformulado e melhorado, com fabricação e suporte técnico nacional. Como é o caso dos indicadores de nível magnético BNA. Soluções personalizadas são o que diferenciam a indústria comum das novas versões de Indústria 4.0, basta saber por onde começar as mudanças. Para saber mais, acesse o nosso site.