Magnetic Level Gauge for Seaside Service

A WIKA é uma empresa global com décadas de experiência em instrumentação, incluindo um profundo conhecimento sobre materiais, suas ligas e seus diversos nomes comerciais atribuídos por diferentes fabricantes. Por isso, empresas EPC (Engineering, Procurement and Construction) do mundo todo fazem parceria com a WIKA em projetos de engenharia offshore e costeiros que demandam indicadores de nível magnéticos resistentes à corrosão e outros instrumentos de nível.

Hoje, para construir uma plataforma offshore ou planta de processamento costeira, são necessários serviços de empresas de engenharia, empresas de construção e fornecedores do mundo todo, sem mencionar a variedade de materiais robustos e instrumentação. Os vários componentes – de manômetros com invólucros termoplásticos reforçados com fibra de vidro a ligas exóticas para um indicador de nível magnético – devem suportar a natureza corrosiva do ambiente marinho, isto é, água do mar, ar salgado e meios agressivos. Para aumentar a complexidade, cada fornecedor pode trabalhar com materiais que possuem diferentes nomes em diferentes regiões.

Para Projetos Globais, é Necessário um Fabricante Global de Instrumentos

Considere as ligas exóticas como exemplo. Os fornecedores geralmente atribuem nomes comerciais específicos nas requisições de materiais. No entanto, em uma economia global, a aquisição de ligas baseado em nomes comerciais pode ser além de complicado, oneroso. Digamos que a empresa de EPC (empresa responsável pela engenharia, compra de equipamentos e construção do projeto) tenha sede no Reino Unido, a plataforma será construída em Houston e o destino final seja a Ásia. O problema no fornecimento de material é que a empresa do Reino Unido utiliza na construção uma liga com nome comercial específico da Europa, com um número de sufixo “EN” (número padrão europeu), mas a liga possui outro nome nos Estados Unidos. Se o fabricante do instrumento não estiver ciente dos vários nomes comerciais da respectiva liga nos diferentes mercados, pode haver confusão e o problema pode ser detectado somente tempos depois. E, como todas as partes sabem muito bem, os atrasos são tão caros quanto frustrantes.

Sendo a WIKA um fabricante global, nossos especialistas conhecem e enfrentam esses desafios diariamente. Nossos especialistas em instrumentação são capazes de recomendar as melhores práticas de engenharia e ajudar todas as partes interessadas a chegar a um entendimento mútuo na economia global de hoje.

O que há por trás do nome?

Vamos começar com uma das ligas offshore mais comuns, o aço inoxidável duplex, que recebe o nome da combinação de dois tipos de aço: ferrítico e austenítico. Uma das ligas frequentemente usadas neste grupo é a liga UNSS32305 / S31803, que atende pelo nome comercial “2205”. Embora esta liga seja geralmente especificada para tubulação e construção, não é recomendada para um indicador de nível magnético. Por que? O problema está em sua composição química ferrítica . O flutuador magnético do medidor de nível seria atraído para a parede interna do tubo, causando problemas e leituras imprecisas. Por esse motivo, a WIKA recomenda o uso de aço superaustenítico – que é amagnético e contém pelo menos 6% de molibdênio para excelente resistência à corrosão – em vez de aço inoxidável duplex para instrumentos expostos a ambientes marinhos.

No entanto, os aços inoxidáveis superausteníticos detêm vários nomes comerciais. A seguir, alguns dos mais comuns:

As folhas de dados de aplicações geralmente contêm um ou mais desses nomes comerciais, e uma empresa de EPC pode encontrar vários obstáculos ao adquirir aço inoxidável superaustenítico localmente devido à disponibilidade e listas de fornecedores aprovados (vendor list). A WIKA recomenda que as empresas de EPC informem os números EN ou UNS (Sistema de Numeração Unificado) da América do Norte em vez de nomes comerciais, pois o uso de números padronizados permite mais flexibilidade e uma concorrência saudável.

No caso do aço inoxidável superaustenítico, os números de referência são:

  • UNS N08367
  • UNS S31254
  • Número EN: 1.4547

Soluções Personalizadas da WIKA para Indicador de Nível Magnético

Indicador de nível magnético

Visor magnético para indicadores de nível tipo bypass, modelo BMD

Agora que compreendemos a necessidade de um indicador de nível magnético fabricado a partir de materiais com a resistência apropriada à corrosão, há a questão do próprio instrumento de nível. A WIKA oferece várias combinações de indicadores com materiais baseado nas mais diversas condições atmosféricas, temperatura de processo, custo e especificações do cliente. Em alguns casos, a série BMD WIKA de indicadores de nível tipo bypass pode até ser adaptada às unidades dos concorrentes para aumentar a visibilidade ou para alterações no ambiente de serviço.

Para operações offshore, a WIKA recomenda um indicador de nível magnético que tenha um trilho de aço inoxidável, uma régua de escala de aço inoxidável, um tubo hermeticamente vedado e um conjunto de bandeirolas magnéticas em aço inoxidável. O instrumento também pode ser personalizado com bandeirolas e escalas fluorescentes para melhor visualização à distância.

No entanto, nem todas as aplicações offshore exigem esse design de indicador. Por exemplo, se o indicador de nível magnético estiver instalado internamente em uma embarcação ou estiver muito isolado, uma opção menos cara, mas igualmente eficaz, seria um perfil de alumínio padrão com bandeirolas e escala em aço inoxidável.
Projetos multinacionais podem ser desafiadores, mas a instrumentação não precisa ser. Entre em contato com a WIKA do Brasil para obter mais informações sobre nomes comerciais, indicadores de nível magnéticos e medição de nível em geral.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.