Dentro da indústria existem processos que são fundamentais para o andamento correto dos projetos e a medição de um nível contínua é um grande exemplo. Com isso, a execução desse procedimento demanda instrumentos apropriados, como o medidor de nível, que deve ser de extrema qualidade para assegurar uma medição correta. Logo, é importante conhecer as melhores soluções do mercado para a indicação de nível contínua.

Em seu portfólio, a WIKA trabalha com diversos modelos de medidores de nível, por exemplo a linha BNA. Um dos muitos produtos voltados para a área de instrumentação industrial. Neste artigo iremos mostrar com maiores detalhes as vantagens desta linha de equipamentos, e de quais maneiras ela irá colaborar para a otimização da sua planta. Continue a leitura para saber mais!

Medidor de nível modelo BNA: os princípios de funcionamento

Medidor de nível tipo bypass, modelo BNA com sensor de nível e chave magnética acoplados

Medidor de nível tipo bypass, modelo BNA com sensor de nível e chave magnética acoplados

Antes de qualquer outro assunto, é importante entender quais são os princípios de funcionamento que compõem a linha BNA, bem como sobre a sua instalação.

O indicador de nível modelo BNA é instalado na parte externa do reservatório. Ele consiste em uma câmara tipo bypass, a qual é conectada ao tanque por meio de vasos comunicantes. Junto a esses canais de comunicação é colocado o flutuador, onde se encontra o sistema de imãs magnéticos. Por meio do sistema permanente de imãs, o vaso comunicante é capaz de transmitir o nível do líquido para o indicador magnético montado no lado externo. Com isso, só a boia permanece em contato com as substâncias do tanque, o que, como veremos mais adiante, é um benefício considerável quando o assunto é manutenção.

Na parte externa do tubo são colocados os rolos magnéticos bicolores, que ajudam na visualização da medição. E a interação entre os ímãs internos da boia e os rolos externos formam um campo magnético que altera a cor dos indicadores. Assim, quando o nível do fluido sobe, a cor branca muda para vermelha. E, quando a coluna de líquido diminui, o indicador volta de vermelho para branco. Tudo isto sem a necessidade de fonte de alimentação.

Saiba quais são os diferenciais de um medidor de nível da Linha BNA

Chegou o momento de entender um pouco sobre as características que tornam esses medidores de nível tão diferenciados. O primeiro ponto é a excelência da produção. Tanto tratando-se dos materiais usados na fabricação de um medidor de nível oferecido pela WIKA, quanto todo o know-how e a expertise.

Outro grande diferencial de um medidor de nível da linha BNA é a sua vida útil. Uma vez que o imã da boia não está em contato direto com o fluido, aumento expressivamente a vida útil. Além do mais, a demanda por manutenção desse dispositivo também é rara, fator que promove a economia de recursos financeiros. Outra característica do medidor de nível modelo BNA é que ele é capaz de detectar as alterações de nível independentemente das mudanças físicas e químicas do meio, como: formação de espuma, pressão, vácuo, temperatura, vapores, condensação, formação de bolhas, efeitos de ebulição entre outros.

Portanto, há uma maior confiabilidade na averiguação feita com esse instrumento. Além de também possuir versões de tubos guias contra vibração. E isso é tudo mapeado logo no projeto, levando em conta todas as possíveis adversidades encontradas em campo. Levando em consideração que a medição de nível é um processo importante em inúmeros setores industriais, a WIKA oferece diversos modelos do medidor de nível BNA, os quais podem ser usados em áreas classificadas, como os: BNA-S, BNA-C e BNA-H. Para mais especificações dos usos e características desses modelos, basta acessar a folha de dados da linha, que se encontram disponíveis neste link.

Vantagens da utilização do medidor de nível modelo BNA

Uma possível preocupação quando se trata da medição de nível contínua é a necessidade de fontes extras de alimentação. Afinal, teremos mais um instrumento em operação. E a dedução lógica é que com isso aumenta-se a necessidade de mais fonte de energia. Mas para acabar com esse mito, a WIKA desenvolveu o Medidor de Nível tipo Bypass, que realiza a medição de nível de forma ininterrupta sem que haja a necessidade de aumentar as fontes de alimentação da planta e também o funcionamento é garantido até mesmo em casos de falta de eletricidade.

Além do mais, esse tipo de instrumentação é entendida pelo próprio mercado como sendo uma solução múltipla, que pode ser aplicada a diversos segmentos, dando a possibilidade de adaptação a qualquer projeto. Já que ela é fabricada de acordo com as necessidades trazidas durante o estudo de caso. Já sabemos que o custo-benefício de se trabalhar com uma solução 100% customizada ao processo é comprovado no dia a dia. Basta fazer o acompanhamento das condições de trabalho para ter certeza de que o BNA é capaz de entregar eficiência e facilidade durante a rotina de trabalho.

Como já explicado, o uso do medidor de nível tipo bypass oferece uma melhor visualização da medição, que se deve ao fato de a WIKA trabalhar com um sistema de boias magnéticas e cores mais vibrantes para indicar o nível do reservatório. Com isso, mesmo em ambientes insalubres ou com altas temperaturas, os trabalhadores não precisam, constantemente, se expor para realizar a medição.

Uma dica é que se instale uma câmera próxima ao visor do tubo, assim a verificação poderá ser feita à distância. Mantendo a segurança do trabalhador e o controle adequado dos líquidos reservados. Por fim, o medidor de nível BNA abre possibilidades para a montagem de sistemas através da acoplagem de outros equipamentos. Já que os tipos de conexões são muitas, permitindo que se faça aquela que melhor se encaixa, a depender do projeto. Abaixo, a imagem demonstra um dos tipos possíveis de junção de instrumentos: chave de nível e do sensor, que pode ser também algum outro modelo de transmissor.

Manutenção facilitada

Um dos maiores desafios dos engenheiros e encarregados de serviço é lidar com a manutenção. Afinal, ela pode levar mais tempo que o esperado e gastar mais recursos que o necessário. Para evitar esses problemas, a melhor solução é pensar a longo prazo, porque os custos-benefícios fazem valer a pena.

Com o medidor de nível tipo bypass, a manutenção é simples, rápida e requer pouco investimento. Isso acontece porque a única parte do instrumento que permanece em contato com o líquido é a boia. Ela quem sofre com as variações de temperatura e pressão. Assim, acaba por ser um dos maiores motivos de manutenção, mas vale dizer que essa troca da boia é um procedimento prático e com baixo custo. Isso porque o instrumento como um todo é robusto e foi projetado pensando exatamente em questões como essa: evitar gastos além dos realmente necessários.

Segmentos e aplicações

O medidor de nível BNA, devido à sua estrutura e características de fabricação pode ser aplicado a diversos segmentos. Sendo um dos produtos mais completos da linha de nível da WIKA. Para melhor visualização, as áreas atendidas pelo instrumento são:

  • Química e Petroquímica;
  • Óleo e Gás;
  • Food e Pharma;
  • Sistemas de Tratamento de Água;
  • Energia.

Cabe mencionar aqui também que a faixa de medição é bem ampla. Podendo variar de -196º até +450º. Assim, ainda que a operação sofra com variação de temperatura, os parâmetros são bastante abrangentes. E o produto continuará apresentando a mesma eficiência. Também, como já dissemos acima, o medidor de nível modelo BNA conta com uma versão ideal para áreas classificadas. Sendo estas umas das muitas razões para afirmar que essa é uma solução adaptável, tendo em vista que atende a setores diferentes sem perder a qualidade dos resultados entregues.

Especificações do medidor de nível modelo BNA

  • Resistente a alta pressão – vácuo até 400 bar;
  • Resistente também a altas temperaturas – negativas até +450 °C;
  • Suporta densidades desde 330 kg/m³ até 2.200 kg/m³;
  • Construção adaptada integralmente ao processo;
  • Possibilidade de integração de controles remotos (transmissores e/ou contatos magnéticos, como já vimos anteriormente);
  • Atendimento à ASME B31.3, às diretrizes PED 2014/68/EU e às normas NACE MR0175 / 0103 (ISO 15156-1).

Para mais informações ou questões mais técnicas, é necessário procurar por um especialista. Assim, as garantias de sucesso serão confirmadas na prática e sempre com a supervisão de quem conhece do assunto. Clique aqui para entrar em contato conosco. E com todas as informações contidas neste artigo, esperamos que algumas dúvidas em relação à linha BNA tenham sido esclarecidas. Caso tenha interesse em saber mais sobre essa solução ou ainda acerca de outros tipos de medidor de nível, acesse o nosso site. Lá você encontra dados mais técnicos e ainda pode entrar em contato com o especialista da área. Para acompanhar mais conteúdos como esse, não deixe de acessar o nosso blog. Pensando no melhor para a sua empresa, pense WIKA.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.