selo-diafragma_manmetro

Selos diafragma, também conhecidos como selos químicos ou selos remotos, são utilizados para medições de pressão quando o meio do processo não deve entrar em contato com as partes pressurizadas do instrumento de medição. Um selo diafragma tem duas tarefas principais:

1. Separação do instrumento de medição do meio de processo
2. Transferência da pressão ao instrumento de medição

Construção do selo diafragma

selo-diafragma_en_388px

Funcionamento de um selo diafragma

O lado de processo do selo é isolado através um diafragma flexível. O espaço interno entre este diafragma e o instrumento para medição de pressão é completamente preenchido por um fluído para transmissão de pressão. A pressão é transmitida do meio medido através um diafragma elástico para o fluído e de lá para o elemento de medição, por exemplo, o instrumento para medição de pressão ou transmissor.

Em muitos casos, entre o selo diafragma e o instrumento de medição de pressão, um capilar é conectado, por exemplo, para eliminar ou minimizar os efeitos da temperatura do fluido quente para o instrumento de medição.

Os selos diafragma são montados em conexões ou flanges existentes. Normalmente, os acessórios consistem em peças em T, que são integradas em uma tubulação, ou em soquetes de solda que são soldados a uma tubulação, um reator de processo ou um tanque. Esse tipo de selo diafragma oferece a vantagem de que a “superfície de contato” entre o meio de pressão e o diafragma é relativamente grande, garantindo assim a medição exata da pressão, especialmente para pressões muito baixas (<600 mbar).

 O fato de poderem ser facilmente desmontados, por exemplo para fins de limpeza ou calibração, é uma vantagem adicional

Nota:
Mais informações sobre selos diafragma podem ser encontradas no site da WIKA.

Saiba mais sobre a funcionalidade, áreas de aplicação e vantagens de um selo de diafragma no seguinte vídeo:



15 respostas para
  1. César Aguiar de Andrade

    Boa tarde!
    Não é um comentário e sim uma dúvida:
    No caso de ruptura do diafragma, como é o procedimento para substituição e reenchimento do fluido de transmissão de pressão?
    Pode ser facilmente realizado no campo?
    Agradeço antecipadamente pela atenção!
    Atenciosamente,
    César

    • Thaís Mota

      Boa tarde César,
      No caso de rompimento não é aconselhável nenhum reparo, pois os selos WIKA são hermeticamente vedados para execução do processo de preenchimento com fluido, e sim a substituição do selo pelo fabricante. Favor entrar em contato com nossa assistência técnica para envio das peças para análise.
      Para mais informação consulte nossa Informação Técnica no link https://www.wika.com.br/upload/DS_IN0006_pt_br_90602.pdf
      Você já está inscrito para receber por e-mail nossos artigos? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu e-mail neste link para não perder nenhum artigo.

  2. VINICIUS HUGO ZAMITH KUNZLER NICOLINI EDLINGER

    Tenho uma dúvida, no caso de adquirirmos apenas o selo, como é possível preenche-lo com glicerina de formar que a precisão não seja afetada ? qual é o processo correto de “selagem” de um manômetro convencional para que se torne um manômetro com selo.
    Há algum equipamento especifico utilizado para preencher o manômetro e o selo com a glicerina?

    • Thaís Mota

      Bom dia Vinicius,

      Entendemos que, se há uma necessidade de exatidão de um instrumento selado, esse preenchimento com líquido não deve ser realizado manualmente e sem um know-how de conhecimento e tecnologia. Hoje a WIKA possui mais de 80 tipos de fluídos de preenchimento para selos diafragma, entre eles fluídos com a chancela FDA (Food and Drug Administration).
      Aconselho que nos solicite uma cotação, e assim lhe ofereceremos o melhor para lhe atender com nosso processo qualificado mundialmente e grande know-how. Você pode enviar um e-mail para marketing@wika.com.br.

      Aproveite e se inscreva gratuitamente para receber todos os artigos que publicamos e ficar sempre informado.

  3. gustavo

    Bom dia!
    Necessito de um selo diafragma para solidos de cal virgem, a empresa possui instrumento para esta finalidade?

    • Thaís Mota

      Bom dia Gustavo,

      Possuímos em nosso portfólio instrumentos para esse tipo de aplicação, entretanto precisamos de mais informações do seu processo para que possamos te indicar o melhor instrumento. Por favor nos envie um e-mail para vendas@wika.com.br com suas especificações.

      Obrigada!

  4. cristiano sebastião

    boa tarde tenho um manômetro de selo diafragma, se eu quiser usá-lo somo manômetro comum e só desacoplar a parte do selo e e tenho um manometro comum.

  5. Marcelo Takahama

    Olá,

    Um selo diafragma para manômetro tem as mesmas características de um selo diafragma para manovacuômetro?

  6. Tiago

    Olá. O uso do capilar é obrigatório para selos remotos ou pode se usar outros meios ?

  7. Eduardo Pereira

    Tenho um processo onde conecto um transmissor de pressão ( 100 a 400bar) com temp de processo até 350Graus (processo de extrusão de policarbonato).
    Vcs teriam algum selo que atende essa faixa de trabalho?

  8. Edivar Dantas do Nascimento

    Boa tarde,
    Tenho seguinte dúvida: Se o manômetro precisar ser substituído, tem que substituir o conjunto completo, ou seja, o diafragma também?
    Outra pergunta é: Para calibrar o manômetro posso retirá-lo do sistema de selagem ou não?

    • Aquila Kaemi Infanti

      Prezado Edivar,
      Em situações em que a substituição do manômetro se faz necessária, muitas vezes não é preciso trocar o conjunto completo, desde que o diafragma esteja em boas condições de funcionamento e o novo instrumento seja compatível com o sistema de selo do diafragma (por exemplo, na faixa de pressão). É crucial lembrar que essa substituição deve ser realizada por uma empresa especializada, uma vez que será necessário refazer o processo de selagem e repor o fluido de preenchimento apropriado. Além disso, ao calibrar o manômetro, é desaconselhável retirá-lo do sistema de selagem, pois isso resultará na perda do fluido de preenchimento, tornando o sistema inutilizável.
      A WIKA DO BRASIL conta com uma assistência técnica localizada na cidade de Iperó/SP, especializada em serviços de selagem e recuperação de instrumentos de medição. Além disso, nossos laboratórios de calibração são acreditados pela Cgcre/INMETRO, garantindo qualidade e confiabilidade. Estamos prontos para auxiliá-lo em qualquer demanda dessa natureza.
      Se precisar de instruções ou orientações mais específicas, por favor, não hesite em entrar em contato conosco pelo e-mail vendas@wika.com.br.


Deixe uma resposta