Vários processos industriais têm um potencial de risco inerentemente alto. Por isso, pressostatos especiais ajudam a garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente. Exemplo: a vulcanização de pneus para veículos motorizados. Para monitorar esse processo, os principais fabricantes utilizam o pressostato modelo MW da WIKA com classificação SIL 2.
Analisando o processo, entendemos o motivo pelo qual este pressostato é necessário para segurança neste tipo de aplicação: Em uma prensa aquecida a vapor, o pneu bruto é primeiro preenchido com água quente para moldá-lo ao formato interno da prensa. Em seguida, sob a influência de pressões em torno de 24 bar e temperaturas de 150°C a 170°C, ocorre a vulcanização propriamente dita. Nesse processo, com a adição de enxofre, o pneu atinge sua forma final elástica e robusta. No entanto, se não houver monitoramento apropriado, pode ocorrer sobrepressão na prensa de cura sem qualquer aviso. Se isso acontecer, o risco de escape de vapor quente é alto. Para descartar tal risco, os fabricantes de pneus geralmente utilizam pressostatos para garantir a segurança do processo.

O pressostato modelo MW com classificação SIL 2 foi desenvolvido para aplicações que requerem segurança, como a vulcanização de pneus.
Controle de sobrepressão e intertravamento
Os instrumentos cumprem duas funções simultaneamente: Por um lado, intervêm em caso de sobrepressão e, por outro, controlam o travamento interno da prensa de cura para evitar que se abra acidentalmente antes de finalizar a vulcanização. O processo é concluído ao atingir o valor de pressão predefinido. Em seguida, o pressostato abre a trava. Esse mecanismo permanece constantemente em movimento na produção de pneus automáticos de alto rendimento. Como resultado, o pressostato é continuamente carregado. Por isso, é necessário que ele tenha uma longa vida útil neste ponto crítico, caso contrário, o desgaste prematuro levaria a uma paralisação não programada da planta.
Menor probabilidade de falha
Os fabricantes de pneus, portanto, exigem pressostatos com robustez e segurança distintas. Por esse motivo, a WIKA desenvolveu o pressostato modelo MW para processos que requerem segurança, como a vulcanização. Como um dispositivo mecânico, o modelo MW funciona sem depender de qualquer fonte de energia, um aspecto importante de segurança. Uma classificação SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508 certifica a segurança operacional do pressostato. Assim, a vida útil esperada é de aproximadamente 90.000 ciclos de pressão e operações de comutação. A avaliação de risco do modelo MW de acordo com a EN ISO 13849-1, realizada por uma entidade de certificação externa, resultou no maior nível de desempenho “PL e” (menor probabilidade de falha).
Micropressostatos, também com enchimento de argônio
Todos os instrumentos modelo MW possuem micropressostatos que comutam cargas elétricas de até 250 VCA, 20 A diretamente. Em algumas aplicações, as versões de pressostatos com enchimento de gás argônio aumentam a segurança e a vida útil. O gás reduz a oxidação, protege contra a corrosão e evita faíscas. Para baixas potências de comutação, por exemplo em aplicações de CLPs, existe uma variante com contatos banhados a ouro.
Modernização de plantas
Os pressostatos de segurança modelo MW da WIKA também são adequados para modernização e adaptação das fábricas. No caso de vulcanização de pneus, eles podem ajudar a adequar as instalações existentes às especificações da DIN EN 16474, alterada em 2015. Esta norma obriga os fabricantes de pneus a operar todas as novas máquinas com tecnologia de segurança aprimorada e visa prevenir riscos a longo prazo.
Observação
Para mais informações sobre os pressostatos MW e seus recursos de segurança, visite o site da WIKA. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco, ficaremos felizes em ajudá-lo.