Os pressostatos de pressão mecânica tem design compacto e garantem um monitoramento seguro de pressão em, por exemplo, bombas, compressores e máquinas móveis de trabalho. Independentemente da aplicação, eles funcionam de acordo com o princípio da mola pré-carregada, com um diafragma ou um pistão como elemento de medição.

Os pressostatos de pressão mecânica, como o PSM01 (ver ilustração) são construídos de acordo com o diagrama esquemático (à esquerda): conexão elétrica (1), parafuso de ajuste (2), mola pré-carregada (3), contato com interruptor (4), elemento de medição (5) e conexão de processo (6). O modelo PSM01 e o modelo PSM02 (com histerese ajustável) são switches compactos. Eles têm uma altura de 50 mm (versão com terminal de lâmina) e larguras de chave de 24 e 27.
Com este princípio funcional, duas forças agem:
- A pressão
do processo faz com que o elemento de medição do pressostato de pressão mecânica reaja. Os instrumentos são, portanto, projetados de duas maneiras. No caso de baixas pressões de processo, os interruptores de pressão mecânica apresentam, portanto, um diafragma (como resultado da grande área superficial absorvendo a pressão), enquanto, em pressões mais altas, eles têm um pistão com uma pequena área de superfície. - A força da mola
pré-carregada é ajustada através do parafuso de ajuste do interruptor de pressão. Quanto mais o parafuso é virado, mais forte é a força da mola que o elemento de medição tem que superar. Isso é acompanhado por um aumento no valor do ponto de comutação. A geometria da mola é projetada com base na faixa de comutação necessária. De acordo com o princípio funcional do interruptor de pressão mecânica, o ponto de comutação é definido pelo grau de pré-carga de mola. É definido quando a pressão aumenta, e o ponto de reset é definido de acordo quando a pressão diminui.
O que deve ser considerado ao selecionar o intervalo de configuração?
Ao selecionar o intervalo de configuração, é essencial que o usuário considere a pressão máxima do sistema à qual o pressostato de pressão está sujeito. No caso dos instrumentos compactos WIKA, PSM01 e PSM02 (com histerese ajustável), por exemplo, são 60 barras (diafragma) e 350 bar (pistão).
O alcance de configuração é menor do que a segurança de sobrecarga. Isso significa que os picos de pressão podem ser absorvidos. Isso é importante, por exemplo, para a proteção de funcionamento ocioso nas bombas. Lá, a pressão do sistema pode ser muitas vezes maior do que o valor de comutação. Portanto, os interruptores de pressão PSM01 e PSM02 na versão do pistão têm um intervalo de comutação de até 320 barras. As versões com sensor diafragma desses dois modelos podem comutar até um máximo de 16 bar. A faixa relativamente pequena é explicada pelo elemento de medição particularmente sensível, que oferece alta repetibilidade. Uma faixa maior de comutação e sobre pressão exigiria, consequentemente, um diafragma mais forte – em detrimento da repetibilidade.
Nota
Mais informações sobre o PSM01 e PSM02 switches de pressão podem ser encontrados no site da WIKA. Você deve ter mais perguntas, o seu contato vai ajudá-lo com prazer.