Pessoas, máquinas e produtos são melhores se forem mantidos dentro de uma determinada faixa de temperatura. Muito calor é especialmente uma preocupação para equipamentos e produtos perecíveis. É por isso que o monitoramento da temperatura ambiente deve estar no …
Temperatura
Sensores de temperatura sanitários contribuem para um ambiente higiênico na produção de alimentos
Antonio SaboyaA medição precisa da temperatura e o monitoramento confiável em toda a instalação de produção de alimentos ajudam a criar um ambiente mais higiênico, onde as bactérias nocivas não proliferam. Os sensores de temperatura da linha higiênica produzidos pela …
WIKA na FISPAL Tecnologia 2025
tborssatteEntre os dias 23 e 27 de Junho, a WIKA esteve presente na Fispal Tecnologia 2025, realizada no São Paulo Expo. Na edição deste ano, apresentamos um portfólio completo de instrumentos de medição para pressão, temperatura e pesagem, desenvolvidos …
IIoT no vinhedo: tecnologia que antecipa riscos e protege sua safra
Samuel MarquesAs mudanças climáticas dificultam muito os viticultores. Eventos climáticos imprevistos, como geadas tardias ou chuvas fortes, podem causar grandes perdas de safra. O mesmo vale para secas e umidade prolongadas. O monitoramento das condições ambientais está, …
Novos Alimentos: A fermentação de biomassa apresenta requisitos complexos de medição.
Juliana ÁvilaDe acordo com as previsões da ONU, dez bilhões de pessoas viverão na Terra até 2050. A indústria alimentícia deve encontrar novas maneiras de garantir que a crescente população mundial possa ser alimentada de forma sustentável. Uma das maneiras são os Novos …