WIKA TC84

Os reatores de gaseificação por causa das duras condições de processo impõem altas demandas dos instrumentos que são utilizados. Vários fabricantes reagiram a isto e adaptaram seus produtos correspondentemente. Mas quais são as possibilidades de otimização de termopares, para uso em pressões de processo mais elevadas?

O desafio: “Reatores de Gaseificação”

Em um reator de gaseificação, há uma atmosfera extremamente agressiva do processo e, com isso, existe o risco de contaminação do termopar de metal nobre. As condições do processo muitas vezes levam a desligamentos e interrupções na operação. Os aspectos de rentabilidade e segurança são, portanto, dois temas importantes em conexão com os instrumentos utilizados neles.

Termopar design safira WIKA Modelo TC84

Termopar design safira WIKA Modelo TC84

Método de resolução: Termopar de safira

Com o uso de um tubo da proteção de safira, um termopar de alta temperatura é protegido da contaminação que ocorre pela atmosfera agressiva do processo durante a operação. A razão para isto é a estrutura monocristalina da Safira. O termopar de safira tem, como resultado de sua construção, uma vida útil significativamente maior do que outros termopares, e, portanto, contribui para uma clara redução no tempo de inatividade do processo.

 

Vantagens de um termopar de safira

  • Três vezes mais vida útil em comparação com os tubos puramente cerâmicos devido à estrutura monocristalina da proteção de safira;
  • Alta segurança do processo para processos de até 1.700 °C e 65 bar;
  • Economia de custos devido à eliminação de sistemas de purga complexos, válvulas e acessórios para medição de vazão;
  • Redução do tempo de inatividade não planejado;
  • Maior segurança contra a fuga de meios tóxicos através do sistema de vedação dupla.
Construção do termopar design de safira Modelo TC84

Construção do termopar design de safira Modelo TC84

Construção especial de termopar de safira

A construção especial de um termopar de safira proporciona maior segurança.

  • A selagem preliminar serve como proteção contra o escape de gás de processo tóxico em pressões elevadas e igualmente em altas temperaturas;
  • A vedação secundária é a salvaguarda em caso de mau funcionamento do selo primário devido a qualquer perturbação imprevisível do selo primário;
  • O tubo de proteção cerâmico no exterior serve como a proteção contra às circunstâncias ásperas do processo;
  • O tubo de proteção de safira protege internamente contra a contaminação dos termopares através da difusão.


Nota
A WIKA desenvolveu o design de safira TC84, termopar de alta temperatura especificamente para uso em reatores de gaseificação. Mais informações sobre o TC84 podem ser encontradas no site da WIKA e em nosso flyer.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.