O controle de temperatura é um fator crítico em reatores na indústria de refino e química. Os catalisadores que convertem o subproduto do processo nesses reatores funcionam melhor em faixas de temperatura muito específicas, e uma temperatura muito alta ou muito baixa pode ter um impacto perceptível na produção, bem como, na vida útil de destes caros catalisadores. Dada a importância do controle de temperatura nos processos de refinaria e petroquímicos, os líderes do setor buscam constantemente soluções inovadoras de medição de temperatura.

O grupo WIKA, através de sua divisão Gayesco International, que se tornou parte do grupo em 2012, trabalha em estreita colaboração com a indústria de refino e química há mais de cinco décadas. Por esta razão, mais de 4.000 vasos de pressão em todo o mundo contam com os sensores multipontos Flex-R®, personalizados para cada uma das aplicações. Essas soluções de temperatura, são conhecidas por sua notável longevidade, e a vida útil de duas a três décadas desses robustos sistemas gera economia de custo e sinergia operacional, que podem chegar a dezenas de milhões de reais.

Modelo TC96-R Flex-R®

Modelo TC96-R Flex-R®

Uma longa vida útil permite um planejamento confiável de longo prazo e sinergias operacionais

Obviamente, a necessidade de substituir um caro sistema de temperatura multiponto apenas a cada 25 a 30 anos gera uma grande economia de custos. (Outros sistemas multipontos geralmente duram apenas 10 a 15 anos.) Dito isso, a economia financeira geral com os sensores multipontos flexíveis de alto desempenho Flex-R® WIKA é, na verdade, muito mais do que apenas o custo da substituição em si. Não ter que substituir os sistemas de medição significa não ter que desligar um reator ou estender o tempo de inatividade de uma parada de manutenção planejada. Evitar inatividade definitivamente aumenta os resultados financeiros.

Os sistemas Flex-R® são projetados para que todos os pontos possam ser verificados após a instalação. Isso significa que você pode verificar a precisão de seus termopares em intervalos específicos – por exemplo, durante trocas de catalisador (normalmente em torno de quatro anos). Os termopares geralmente começam a perder a precisão após 10 a 15 anos, se utilizados em condições estáveis, como em um reator. Com a solução multiponto Flex-R®, isso não é um grande problema. Considerando um monitoramento cuidadoso de seus pontos de medição com uma verificação a cada quatro anos, você pode estender a vida útil de um termopar ou até mesmo, trocar um sensor menos preciso através de técnicas exclusivas desenvolvidas pela WIKA, dentro das especificações em pontos de medição críticos.

Outros sistemas multipontos de medição de temperatura não permitem que os termopares sejam verificados após a instalação, por exemplo, durante a troca dos catalisadores, em algum momento, é necessário retirar toda a instalação para verificação ou simplesmente planejar a substituição do sistema a cada 10 a 15 anos. De qualquer forma, é um tempo de inatividade significativo que poderia ser evitado usando um sistema com maior flexibilidade e vida útil mais longa.

Uma medição de temperatura mais precisa leva a uma maior eficiência do processo e um maior rendimento do produto. O sistema multiponto Flex-R® fornece leituras precisas por décadas, e a distribuição dos pontos de medição por todo o reator significa que qualquer área problemática no leito catalisador pode ser rapidamente identificada e corrigida. Com este sistema multiponto, você pode contar com décadas de medição de temperatura confiável e precisa. Além disso, o prático design do produto permite que você possa verificar a precisão de seus pontos durante as trocas de catalisador em um ciclo de quatro anos e “reajustar” conforme necessário. Assim, o reator estará pronto para mais quatro anos.

Fale com os especialistas da WIKA para conhecer todos os benefícios e economias de custo que você pode obter nas próximas décadas ao escolher a solução Flex-R® para suas necessidades de medição.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.