Mesmo durante o auge da pandemia COVID-19, a WIKA foi capaz de aumentar a produção de componentes para equipamentos médico hospitalares e fabricar sob encomenda um tubo Venturi de 106 polegadas para um cliente de uma refinaria.

Nos primeiros meses da pandemia global, as instalações da WIKA tiveram uma atividade significativamente mais intensa, pois fabricavam todos os componentes adicionais necessários para respiradores e sistemas de distribuição de oxigênio. Mas mesmo com esses pedidos acelerados, outros clientes ainda receberam atenção personalizada, incluindo um trabalho que a WIKA apelidou de “the big boy”.

Desafio 1: Engenharia customizada de um tubo Venturi de grandes dimensões

Um cliente de refinaria de longa data precisou de um dispositivo para medir a vazão de ar em uma de suas unidades de hidrocraqueamento no oeste da Rússia. O instrumento tinha a função dupla de suprimento e medição da vazão ar no sistema além de precisar ser muito grande.

Nossos especialistas em vazão pesquisaram o local e decidiram que o tubo Venturi FLC-VT-WS era a melhor opção para o trabalho. Este elemento primário para medição de vazão, geralmente tem um diâmetro de 6 a 24 polegadas (15 a 61 cm), mas para servir como o suprimento de ar do queimador, ele precisava ter 106 polegadas (270 cm) de largura, mais de quatro vezes maior que o tamanho padrão. Esta não foi a primeira vez que a WIKA fez um medidor de vazão dessa magnitude. No ano 2000, fabricamos um que tinha 120 polegadas de diâmetro para uma refinaria na Arábia Saudita.

A construção começou nas instalações da WIKA em Cremona (Itália), Euromisure, no final de 2019. A fabricação exigia soldar chapas de 0,4 ″ (10 mm) de aço carbono, muitas delas. Um dos maiores desafios era garantir que o tubo fosse perfeitamente simétrico e rígido, minimizando seu peso final.

Desafio 2: Fabricação durante uma pandemia global

Após várias semanas de produção, a pandemia se espalhou pelo mundo inteiro, e a Itália foi um dos primeiros e mais duramente atingidos países. Pouco depois, essa subsidiária recebeu grandes pedidos de componentes de vazão para equipamentos de gases medicinais. Para atender a essas necessidades urgentes, bem como terminar o “the big boy”, os funcionários da WIKA ajustaram as linhas de montagem e trabalharam 24 horas por dia.

Com o trabalho árduo e a dedicação de todos, a WIKA foi capaz de atender aos pedidos de urgência médica e a este trabalho customizado, que foi concluído em abril deste ano. Depois de adicionar vigas e anéis de reforço para maior durabilidade e rigidez, o tubo Venturi feito sob medida totalizava cerca de 13.250 libras (6.000 kg) e media 45 pés (13,6 m) de comprimento. A entrega partindo do norte da Itália ao oeste da Rússia levou duas semanas, e este enorme medidor de vazão está funcionando perfeitamente no Tartaristão.

Tubos Venturi padrão e customizados da WIKA

O modelo FLC-VT-WS é um clássico tubo Venturi fabricado de barra

O modelo FLC-VT-WS é um clássico tubo Venturi fabricado de barra

Um tubo de Venturi é uma opção acessível e prática para medir vazões em diâmetros tão grandes porque não tem peças móveis ou elétricas; portanto, nenhuma manutenção é necessária. O modelo FLC-VT-WS também possui a menor perda de pressão na família de elementos de vazão primários, e apresenta confiabilidade de desempenho a longo prazo. Com uma precisão de ≤ ± 0,5% da taxa de vazão real e uma repetibilidade de 0,1%, este medidor de vazão de pressão diferencial era o instrumento perfeito para o trabalho.

A WIKA é líder mundial em projeto e fabricação de instrumentos de medição e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para satisfazer os clientes com serviços / produtos customizados e entrega dentro do prazo. Nossos produtos de vazão são feitos no Brasil, EUA, Itália ou Índia e, em seguida, transportados com cuidado para suas instalações após a obtenção de todas as permissões necessárias. Para todas as suas necessidades de medição e monitoramento de vazão, entre em contato com os especialistas em vazão da WIKA.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.