Faça dois furos e corte um pedaço de fio, prepare a superfície, coloque o strain gaude (ou extensômetro) e aperte os dois parafusos no torque especificado, em seguida, defina o ponto zero e, agora a medição das tensões já pode começar. Se fosse assim tão …
Medição de força
Força – o que realmente é?
Thaís Mota | Know-howForça é um termo derivado da física, referindo-se a algo que pode causar aceleração ou deformação de um corpo. Força é o poder necessário para realizar o trabalho, no processo de consumo de energia. A força aparece em quatro formas fundamentais, …
Pinos de carga: Redundância e Segurança
Samuel Marques | ForçaUm pino de carga conecta os elementos de transmissão de força das máquinas e, ao mesmo tempo, permite a medição da força. Além da detecção geral de forças estáticas ou dinâmicas pelos pinos de carga, a segurança que pode ser assegurada por vários …
Pinos de carga: Definição e áreas de aplicação
Renato Mana | ForçaUm pino de carga, também chamado de eixo dinamométrico, fornece a conexão entre os elementos da máquina de transmissão de força e também permite a medição simultânea da força atuando no sensor. Os pinos de carga são fixados na direção axial e contra a …