Em setembro, em um subúrbio de Moscou, a WIKA inaugurou sua primeira fábrica na Rússia. Isso permite que outro mercado estrategicamente importante seja atendido a partir de uma instalação de produção local. “Moscou é hoje o local mais moderno do mundo da WIKA”, afirmou Alexander Wiegand (diretor administrativo) durante a cerimônia de inauguração.

Os visitantes mostraram grande interesse pelas instalações de produção ultramodernas, entre elas o prefeito de Moscou, Sergej Sobjanin.
A abertura desta nova fábrica atraiu grande interesse, também na mídia. Os convidados VIP nesta cerimônia incluíram o prefeito de Moscou, Sergej Sobjanin, o vice-ministro da Indústria da Rússia, Wassilij Osmakow, o CEO da câmara de comércio exterior da Alemanha e da Rússia, Matthias Schepp, e mais de 100 clientes. Numa conferência de imprensa, Alexander Wiegand, Gerhard Bonn (chefe da região de vendas da ECL) e Oleg Gonscharov (chefe da WIKA Mera) apresentaram o novo local de produção. Sua área de influência se estende por toda a Rússia e para outros países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), sendo exemplos o Cazaquistão e a Bielorrússia.
A WIKA Mera está agora ainda mais próxima de seus clientes na região, pode apoiá-los melhor e os prazos de entrega agora são mais curtos. Durante uma visita guiada, os visitantes ficaram impressionados com a tecnologia de produção ultramoderna da nova fábrica. Isso inclui linhas de produção para medidores de processo, sistemas de selo diafragma, instrumentos de medição de temperatura elétrica e instrumentos de medição de nível, bem como sistemas de usinagem. Existe também um laboratório de calibração credenciado.
O local mede 5.000 metros quadrados, dos quais 3.500 metros quadrados são alocados para produção, para o laboratório de calibração e para armazenamento, com o restante sendo usado como local de administração e pessoal. Um grande local adjacente, com um hectare, está disponível para futura expansão dessa instalação. Alexander Wiegand descreveu a abertura desta nova fábrica como “o ponto alto da nossa história na Rússia”. Isso começou em 1995 com a abertura de um escritório de representação. Em 1997, foi fundada a subsidiária WIKA Mera, com sede em Moscou e vários escritórios de vendas. Em um discurso de boas-vindas nesta cerimônia de inauguração, o embaixador alemão na Rússia, Rüdiger von Fritsch, elogiou a confiança demonstrada pelas PMEs alemãs no mercado russo e expressou seu apreço pela WIKA Mera como “um exemplo de demonstração da ação alemã na Rússia”.