Foi um grande dia para a WIKA Índia: no final de setembro de 2018, a subsidiária colocou o prédio de extensão no local de produção em Pune em operação. Nessa ocasião, o gerente da subsidiária da WIKA Índia convidou as pessoas a participar de uma grande cerimônia de abertura.
Inauguração do novo prédio
Este evento festivo foi muito bem recebido por todos os convidados. A inauguração oficial foi realizada por Alexander Wiegand em conjunto com outros membros do conselho de diretores da WIKA. Isto foi seguido por uma performance da dança tradicional Kathak. Além da equipe, muitos clientes, outros parceiros de negócios e representantes das autoridades participaram da inauguração. Após a cerimônia, os convidados tiveram a oportunidade de visitar o novo edifício. A nova fábrica aumenta a competitividade do local de produção em Pune. Ela é focada em Soluções WEgrid, tecnologia de medição de nível e tecnologia de calibração. O equipamento inclui instalações para testes não destrutivos (radiografia) e tratamento de superfície (pintura e cabine de detonação). Para o manuseio de materiais, é instalada uma ponte rolante com capacidade de duas toneladas.
História de sucesso WIKA na Índia
A história de sucesso do local começou em 1997 com a abertura de um escritório oficial de vendas e marketing, bem como uma pequena oficina de engenharia em Pune. Em 2002, a WIKA Índia começou a fabricar e montar instrumentos de medição de temperatura e pressão em uma nova fábrica. Com o passar dos anos, a subsidiária expandiu seu portfólio para incluir produtos e soluções das divisões de selos de diafragma, medição de temperatura elétrica, medição de nível e SF6. No futuro, a subsidiária também se concentrará em termopares de alta temperatura. Além disso, a WIKA Índia fornece ao mercado tecnologia de calibração e bancadas de teste. A fábrica em Pune também possui um laboratório de calibração bem equipado para produtos de medição de pressão e temperatura.
Nota
Mais informações sobre nossas localizações internacionais podem ser encontradas no site da WIKA.