Декарбонизация представляет собой серьезную проблему для отрасли. “Улавливание, использование и хранение углерода” (CCUS) – это метод сокращения вредных для климата выбросов CO2. Это означает выделение углекислого газа из выбросов и его переработку для последующего использования или хранения в постоянном месте утилизации. Такой подход требует высоких стандартов от используемой измерительной техники.
CO2 часто и правильно рассматривается как благословение и проклятие. С одной стороны, это важный сырьевой материал, используемый, например, в сельском хозяйстве, при производстве продуктов питания или в качестве хладагента. С другой стороны, углекислый газ как парниковый газ является основной причиной изменения климата.
Переход на низкоуглеродные или не содержащие CO2 технологии затруднен или невозможен
Большая часть выбросов CO2 приходится на такие ключевые отрасли промышленности, как энергетика, химия/нефтехимия, сталелитейная, алюминиевая, цементная и целлюлозно-бумажная. Изменение климата вряд ли можно остановить без существенного сокращения этого загрязнения. Однако во многих отраслях, особенно в перерабатывающей промышленности, переход на низкоуглеродные или не содержащие CO2 технологии в ближайшие десятилетия очень сложен или вообще невозможен. Во многих процессах, даже при использовании ископаемого топлива, можно сократить лишь часть выбросов загрязняющих веществ, поскольку в процессе работы все равно происходит выброс CO2. Это относится, например, к сталелитейной и цементной промышленности, а также к переработке отходов.
Отделение углерода от выхлопных газов имеет первостепенное значение
Для этих отраслей (так называемых “трудноуничтожимых отраслей”) единственным вариантом декарбонизации является “улавливание углерода” – другими словами, извлечение CO2 из выбросов. В основном это достигается путем отделения углерода от выхлопных газов до того, как он попадет в атмосферу, например, с помощью абсорбционных, криогенных и мембранных процессов. Альтернативой этому является “прямое улавливание воздуха”, то есть фильтрация CO2 из атмосферы. После процесса добычи углекислый газ проходит высокую степень очистки. Затем его можно использовать для производства удобрений, синтетических волокон, напитков (углекислоты), синтетического топлива и т.д. Углекислый газ, который не попадает в круговую экономику, вдавливается в геологические формации и навсегда утилизируется там.
Метрологические проблемы, связанные с CCUS
Как партнер по решениям, WIKA поддерживает компании, занимающиеся “улавливанием углерода”, предоставляя специальный портфель продуктов и услуг. CCUS ставит ряд метрологических задач: Например, поскольку в ходе процесса агрегатные фазы CO2 находятся близко друг к другу, необходимо точно контролировать взаимодействие давления, температуры и потока. WIKA предлагает соответствующую измерительную технику для каждого этапа процесса CCUS, начиная с процесса экстракции и заканчивая транспортировкой высокоочищенного CO2.
Примечание
На сайте WIKA вы найдете обзор других измерительных решений для промышленность основных материалов, а также других секторов перерабатывающая промышленность. В контексте декарбонизации мы также расскажем вам о метрологических методах, позволяющих избежать летучие выбросы. Если у вас возникнут вопросы, ваш сайт связаться с с радостью поможет вам.