Для каждого электронного переключателя давления можно настроить время. С их помощью пользователи очищают измерение профиля давления в применении и отображение измеренного значения от незначительных “выбросов”. В результате вы получаете сглаженный результат измерения давления. Существует два типа установки времени.
1. Время задержки

Рис. 1: Так переключателя давления с заданным временем задержки реагирует на профиль давления.
Время задержки может быть установлено независимо друг от друга для всех точек переключения и точки сброса. Они используются для “отсеивания” кратковременных изменений давления. Для того чтобы на коммутационном выходе произошло изменение электрического сигнала, давление должно присутствовать в точке переключения или сброса в течение определенного времени и без перерыва. Пример: электронный переключатель давления должно подавать сигнал на блок управления при превышении рабочего давления в 8 бар. В этом корпусе время задержки переключения составляет 1 с. Давление превышает точку переключения и повышается до 8.1 бар. Через 0.7 с давление снова падает и затем остается ниже 8 бар. Из-за указанного времени задержки реле давления не реагирует на изменение давления, поэтому на коммутационном выходе не происходит изменения сигнала. Этот шаг произойдет только в том случае, если по истечении 1 с давление будет оставаться на уровне 8.1 бар.
2. Время демпфирования

Рис. 2: Концепция времени затухания в общем виде (принципиальная схема).
Второй параметр переключателя давления – время затухания. Его можно настроить независимо для цифрового дисплея, переключающих выходов и аналогового выхода. Время затухания приводит к усреднению измеренных значений перед выводом их на экран. Например, в корпусе с быстро меняющимся давлением измеренное значение, отображаемое на дисплее, можно стабилизировать, а любой аналоговый сигнал сгладить.
С одной стороны, это обеспечивает более удобное считывание измеренных значений. С другой стороны, время затухания не позволяет системе управления мгновенно реагировать на все колебания. С ним также можно комбинировать любое время задержки переключения выходов. Это может быть необходимо, например, при использовании пневматических систем. Это связано с тем, что в пневмоцилиндрах с разным диаметром и ходом поршня давление колеблется при движении вперед и назад. Такое поведение характерно для нормальной работы. Поэтому он не требует вмешательства контроллера.
Настройки времени на реле давления PSD-4
В каких диапазонах возможна настройка времени с помощью реле давления? PSD-4 от WIKA, например, обеспечивает запас до 65.00 с в обоих корпусах. Пользователь может установить время задержки с шагом 50 мс и время затухания с шагом 100 мс. Единственная заводская настройка – время затухания для цифрового дисплея (0.20 с).
Примечание
Дополнительную информацию об электронных переключателя давления можно найти на сайте Сайт WIKA. Если у вас возникнут вопросы, ваш сайт связаться с с радостью поможет вам.