The british way of life

Alisa und Oliver vor der Tower Bridge

Hallo zusammen, Alisa und Oliver, zwei der WIKA-Studenten, verbrachten zehn Wochen in zwei WIKA Niederlassungen in England. Was die beiden alles erlebt haben, berichten sie Euch hier: Mit allen WIKA Dokumenten und Richtlinien im Gepäck, die man zum …

Weiterlesen

WIKA-Staffelmarathon 2014

Staffelmarathon 2014

Hallo miteinander, dieses Jahr fand zum 9. Mal der WIKA-Staffelmarathon statt. Die insgesamt 1.077 Läufer gingen in Teams mit je 7 Läufern an den Start. Jeder der einzelnen Läufer hatte eine Strecke von 6 Kilometern über Stock und Stein zu bewältigen. …

Weiterlesen

Acht Monate als ERASMUS-Student in Finnland

Sebastian in Seinäjoki, Finnland

Hallo miteinander, Sebastian ist gerade im 2. Studienjahr seines Mechatronikstudiums an der HS in Aschaffenburg. Sein 3. & 4. Theoriesemester absolvierte er an einer Hochschule in Seinäjoki, Finnland. Was er dort alles erlebt hat und welche Unterschiede es zu …

Weiterlesen