Seit einigen Jahren lassen sich Fertigungsprozesse zunehmend automatisieren und die Automatisierung erzielt teilweise erhebliche Kostenreduzierungen. Ist es da noch sinnvoll mechanische Druckmessgeräte einzusetzen? Die Antwort auf diese Frage ist naheliegend und …
Know-how
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG DGRL Druckgrenzen 0,5 und 200 bar bei Drucksensoren und Druckmessumformern
Dominik Lorenz | Know-howIm Zusammenhang mit der Druckgeräterichtlinie (DGRL) wird häufig die Druckgrenze 200 bar genannt. Aber was bedeutet diese Grenze für Hersteller und/oder Inverkehrbringer von Drucksensoren, Druckmessumformern und Druckgeräten? Grundsätzlich kann man sagen, dass …
Was ist ein elektronischer Druckschalter?
Sabine Mai | Know-howSobald ein voreingestellter Druck erreicht wird, öffnet oder schließt ein elektronischer Druckschalter einen entsprechenden Schaltkontakt. Es gibt verschiedenste Ausführungen von elektronischen Druckschaltern, die in einer Vielzahl von industriellen und …
Autofrettage bei Drucksensoren sichert Nullpunktstabilität
Eugen Gaßmann | Know-howMit Autofrettage bezeichnet man bei der Produktion von Drucksensoren den Prozess der aktiven „Überlastung“ durch gezieltes, ein- oder mehrmaliges Anfahren eines Druckes oberhalb des Nenndruckbereiches . Das Verfahren wird angewandt, um im späteren Betrieb …
Das Zeitverhalten von Drucksensoren: Wie ist das Zeitverhalten definiert und was ist die Definition der Anstiegszeit?
Enrico Bossart | Know-howDas Zeitverhalten von Drucksensoren findet sich in einer Vielzahl variierender Angaben wie z. B. der Ansprechzeit, Einstellzeit oder Ansiegszeit in Spezifikationen oder Datenblättern wieder. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass die Angabe des …