RoHS ist die Abkürzung für „Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances”, also eine Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe. Gemäß der RoHS betreffenden Richtlinie der Europäischen Union bezieht sich die Restriktion auf die Verwendung …
Know-how
TA Luft folgt bei flüchtigen Emissionen nun der ISO 15848-1
Pratik R. Vishwakarma | Know-howDie TA Luft ist revidiert. Zur Verhinderung flüchtiger Emissionen ( „ Fugitive Emissions") folgt die Neufassung der deutschen Richtlinie nun der internationalen Norm ISO 15848-1. Tests gemäß TA Luft verlaufen dementsprechend nach den gleichen Prüfparametern wie …
Spülring in einem Druckmittlersystem hat mehrere Vorteile
Tobias Hench | Know-howDie Erweiterung eines Flansch-Druckmittlersystems durch einen Spülring bringt entscheidende Vorteile mit sich. Sie ermöglicht unter anderem eine einfache Reinigung und darüber hinaus auch eine Vor-Ort-Kalibrierung der Messstelle. Druckmittlersysteme werden in …
WIKA gemäß ISO 19443 für zivile Nuklearprojekte zertifiziert
Martin Schnatz | Know-howDie zivile Nutzung von Kernenergie ist ein bedeutender Markt. Um sich global als Lösungspartner in diesem Segment besser aufzustellen, hat sich WIKA deshalb nach der neuen Qualitätsmanagementnorm ISO 19443:2018 für zivile Nuklearprojekte zertifizieren lassen – als …
Messung der Ansprechzeiten von elektrischen Thermometern
Joachim Brückner | Know-howDie Gründe für die Verwendung von elektrischen Thermometern mit kurzen Ansprechzeiten sind vielfältig: Optimierung des Wirkungsgrades, effizientere Ausnutzung des Arbeitsbereiches eines Prozesses, Vermeidung einer thermischen Überbeanspruchung des Prozessmediums. …