Das Analysegerät GA11 von WIKA unterstützt nicht nur SF6, sondern auch alternative Isoliergase wie C4-FN-Gasgemische und „Natural Origin Gases“ (kurz NOG). Anwender erhalten damit ein Analysegerät, das bereits heute auf den Übergang zu Alternativgasen ausgelegt ist und kommende Anforderungen in Betrieb, Wartung und Dokumentation zuverlässig abdeckt.
Die Energiewende verändert die Rahmenbedingungen für Hoch- und Mittelspannungsanlagen. Anlagenbetreiber sehen sich zunehmend mit strengeren Vorgaben der F-Gas-Regulierung konfrontiert. Dadurch rücken alternative Isoliergaslösungen als Ersatz für SF6 immer stärker in den Fokus und gewinnen kontinuierlich an Bedeutung. Allerdings unterscheiden sich alternative Isoliergase wie C4-FN(-Perfluorisobutyronitril)-Gemische sowie N2– oder CO2-basierte Gase in ihrer Zusammensetzung und ihren chemischen wie physikalischen Eigenschaften deutlich von SF6. Deshalb steigen auch die Anforderungen an Messgeräte, da die Komplexität dieser Gasgemische zunimmt und die Vielfalt möglicher Zersetzungsprodukte deutlich größer wird. Präzise Analytik und angepasste Technologien sind entscheidend, um Betriebssicherheit und Effizienz in modernen Schaltanlagen zu gewährleisten.
Technische Anforderungen an die Gasanalyse von Alternativgasen
Alternative Isoliergase weisen ein anderes Verhalten gegenüber Feuchte, Temperatur und Druck als SF6-Gas auf. Die möglichen Hydratbildungen in CO2 sowie die Teilkondensation leichtsiedender Komponenten machen beispielsweise den Einsatz von Taupunktspiegeln für die Feuchtemessung unmöglich. Die Sensorik und Materialien müssen daher an diese neuen Herausforderungen angepasst werden. Gleichzeitig gilt es, komplexe thermodynamische Effekte zu kompensieren, um verlässliche und präzise Messergebnisse zu erhalten. Dies muss das Analysegerät sicherstellen, ohne die Bedienung unnötig zu verkomplizieren. Das Messsystem des neuen GA11 ist darum von Grund auf modular und sensortechnisch flexibel ausgelegt.
GA11: Konzipiert für neue Gasgemische

Das GA11 analysiert auch Alternativgase wie C4-FN-Gemische.
Das GA11 basiert auf einer Sensorplattform, die für zukünftige Gasvarianten erweitert werden kann. Neben der SF6-Version gibt es das Gerät in einer C4-FN- sowie in einer NOG-Variante. Letztere ist für die Messung von Gasgemischen basierend auf CO2, O2 und N2 (z. B. synthetische Luft) sowie mögliche Verunreinigungen durch Helium oder SF6 ausgelegt. Alle Versionen nutzen die gleiche Bedienlogik, den gleichen automatisierten Messablauf und die gleiche Dokumentationsstruktur. Für Anwender bedeutet das eine einheitliche Prozessführung, unabhängig davon, welches Gasgemisch geprüft wird. Schulungsaufwand, Serviceintervalle und Datenformate bleiben konsistent.
Nutzen für Betreiber, Servicefirmen und Hersteller
Die Vorbereitung auf Alternativgase erleichtert langfristige Investitionsentscheidungen. Betreiber können ihr Messkonzept an die Entwicklung der Energieinfrastruktur anpassen, ohne bei jedem Technologiesprung neue Geräte einführen zu müssen. Servicefirmen profitieren von geringeren Schulungsaufwänden und einer einheitlichen Oberfläche für unterschiedliche Gasgemische. Hersteller und Prüflabore erhalten stabile Messverfahren für neue GIS-Konzepte, die in den nächsten Jahren in zunehmender Zahl auf den Markt kommen.
Fazit
Das GA11 bildet eine technische Grundlage für den Umgang mit vielfältigen Isoliergasen, von bestehenden SF6-Anwendungen bis zu neuen, weniger umweltschädlichen Gasgemischen. Die modulare Sensorplattform und die konsequent einheitliche Bedienstruktur erleichtern den Übergang und unterstützen Anwender bei regulatorischen und technischen Unsicherheiten.
Hinweis
Auf der Produktseite finden Sie das Datenblatt, die Betriebsanleitung und technische Dokumente zum GA11. Weitere Informationen zur WIKA-Messtechnik für den Bereich Energieübertragung und -verteilung erhalten Sie hier. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Lesen Sie darüber hinaus unsere Beiträge
Neues Analysegerät GA11 mit smarter SF6-Messung
Konsistente Messgenauigkeit dank Temperaturkompensation im neuen GA11
Gasisolierte Schaltanlagen: Die Bedeutung von SF6