Los componentes de un vehículo impulsado por hidrógeno, como per ejemplo el sensor de presión , deben contar con una homologación de seguridad específica para su aplicación, para lo cual la Unión Europea emitió el reglamento (CE) N° 79/2009. Aunque este …
Todos los artículos por Serena Doria
Rango de temperatura y límite de temperatura no son lo mismo
Serena Doria | Know-HowRango de temperatura y límite de temperatura para el sensor de presión : ¿hay alguna diferencia? El primer término describe una sección y el segundo su límite. Sin embargo, tras una segunda mirada, ambas palabras expresan en última instancia lo mismo en …
Producción de pesticidas: medición de presión de backup con manómetro de membrana
Serena Doria | AplicacionesLos elevados requisitos que se imponen a los pesticidas y a su producción se reflejan también en la medición de presión en el proceso. Por ello, un cliente de WIKA ha complementado la instrumentación electrónica para el control de presión con un backup …
Caso de estudio: WIKA equipa una planta de gas de síntesis con termopar de larga duración
Serena Doria | GeneralEn una planta de gas de síntesis de Texas, los termopares de sus unidades de oxidación parcial duraban una media de tres meses antes de fallar. Pero tras cambiar al termopar de platino TC84 de WIKA con vaina de zafiro, la instalación no ha tenido que sustituir sus …
El presostato como garantía de seguridad para los trenes impulsados por hidrógeno
Serena Doria | AplicacionesEn un tren de hidrógeno recientemente desarrollado para el transporte local, un presostato de WIKA desempeña un papel crucial. Dentro del ámbito de la supervisión de la presión, realiza la función central de seguridad en el sistema de suministro de H2 durante …