• Rubén Vega
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Todos los artículos por  Rubén Vega

¿Por qué medir la temperatura en los sensores IIoT para la densidad del gas SF6?

Rubén Vega | Productos, SF6

La densidad del gas SF 6 es un parámetro crítico. El SF 6 es un gas aislante extremadamente eficiente utilizado en interruptores, transformadores y otros equipos de alta tensión. Sin embargo, presenta una gran desventaja: su densidad depende en gran medida de la …

Leer más

La evolución de las balanzas digitales de pesos muertos

Rubén Vega | Calibración, General, Productos
Balanza de presión digital

Las balanzas de pesos muertos, o balanzas de presión, han existido durante mucho tiempo y son los primeros instrumentos que vienen a la mente cuando se piensa en estándares primarios de presión. Durante años, las balanzas de pesos muertos han sido consideradas …

Leer más

¿Son las balanzas de pesos muertos relevantes en la metrología moderna?

Rubén Vega | Calibración, General, Productos

A medida que los procesos automatizados revolucionan el mundo de la metrología, el debate sobre si las balanzas manuales de pesos muertos presentan problemas y necesitan una actualización es cada vez más frecuente. La carga de masas externas, los cálculos …

Leer más

¿Por qué es importante calibrar los balómetros?

Rubén Vega | Calibración
Calibrazione dei balometri

En el campo de la gestión de la calidad del aire, especialmente en entornos que requieren un control riguroso como las salas blancas, hospitales y sistemas HVAC , la precisión de los instrumentos de medición es crucial. Los balómetros, esenciales para medir el …

Leer más

Transmisores para la medida de humedad de gas SF6

Rubén Vega | Productos
La medición de la humedad en equipos de conmutación de alta tensión con gas SF6

La medición de la humedad en equipos de conmutación de alta tensión con gas SF 6 es esencial. Por ello, WIKA ha mejorado las prestaciones del sensor GDHT-20 para esta aplicación. El transmisor, que también proporciona valores de densidad, presión y temperatura …

Leer más
Artículos más leídos
  • ¿Cómo funciona un transmisor de presión?
  • Presostatos mecánicos y electrónicos – funcionamiento y aplicaciones
  • Las termorresistencias y su representación según las normas IEC y ASTM

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales