El certificado digital de calibración, o DCC, se está convirtiendo en una tecnología clave para una producción inteligente e interconectada en la Industria 4.0.
En un momento en el que los procesos de producción están cada vez más conectados, automatizados y orientados a los datos, la calidad y la gestión de la información adquieren una importancia creciente. En la Industria 4.0, las personas, las máquinas y los sistemas trabajan conjuntamente de forma fluida. Pero ¿cómo se convierte esta visión en realidad en las operaciones industriales diarias? Un elemento central en este proceso es el certificado digital de calibración.
El DCC pone los datos de calibración a disposición en un formato estructurado y legible por máquina. Esto permite a los sistemas procesar automáticamente la información de calibración y ayuda a las empresas a reducir el esfuerzo manual, mejorar la calidad de los datos y crear flujos de trabajo digitales más fiables en metrología y aseguramiento de la calidad.
Por qué los certificados de calibración tradicionales ya no son suficientes
Hasta ahora, los certificados de calibración han estado disponibles principalmente en formato papel o como documentos PDF. Estos formatos son legibles para las personas, pero ofrecen un valor limitado para los sistemas automatizados.
En los entornos industriales modernos, donde las soluciones de software funcionan cada vez con mayor autonomía, los certificados en papel y PDF ya no son suficientes por sí solos. Dificultan los flujos de trabajo automatizados, ya que los datos de calibración a menudo deben leerse, interpretarse e introducirse manualmente en otros sistemas. Esto genera un esfuerzo adicional y aumenta el riesgo de errores derivados de la introducción manual de datos.
Para la Industria 4.0, la información de calibración debe ser algo más que un documento estático. Debe poder utilizarse directamente en sistemas de producción, software de gestión de equipos de medición y plataformas digitales, sin pasos intermedios innecesarios.
El DCC: de información estática a datos digitales reutilizables
El certificado digital de calibración transforma el proceso de calibración al convertir los datos de calibración en archivos XML estructurados, legibles por máquina y normalizados internacionalmente.
Esto permite que sistemas como plantas de producción, plataformas de gestión de equipos de medición y sistemas ERP incorporen, evalúen y procesen automáticamente los datos de calibración. De este modo, se reducen las intervenciones manuales, aumenta la calidad de los datos y disminuye significativamente el riesgo de errores.
En lugar de limitarse a documentar los resultados de calibración para su revisión por parte de las personas, el DCC convierte estos resultados en datos digitales reutilizables. Esto facilita la integración de la información de calibración en procesos automatizados y contribuye a crear una base de datos más coherente para la gestión de la calidad.
Los gemelos digitales se benefician de datos de calidad con valor añadido
Un elemento central de la Industria 4.0 es el gemelo digital, es decir, la réplica digital de un instrumento o una máquina. Para que un gemelo digital resulte útil, necesita datos actualizados, validados e interpretables.
Precisamente aquí es donde el DCC aporta valor. Además de los valores medidos, puede contener información sobre incertidumbres de medición, trazabilidad, condiciones ambientales y características técnicas. Estos datos pueden incorporarse automáticamente al gemelo digital y ayudar a garantizar que refleje con precisión el estado del instrumento real.
Como resultado, el gemelo digital deja de ser una simple representación estática. Puede utilizar datos de calibración fiables para respaldar decisiones mejor fundamentadas sobre el estado, el rendimiento y la idoneidad del instrumento dentro del proceso productivo.
Mantenimiento predictivo y gestión automatizada de equipos de medición
Gracias a los datos DCC legibles por máquina, los sistemas pueden analizar automáticamente cuándo existe el riesgo de que un instrumento de medición deje de cumplir las especificaciones o cuándo es necesaria una recalibración.
De este modo, las empresas pueden gestionar sus estrategias de mantenimiento y calibración de una forma más flexible y basada en el estado real de los instrumentos. En lugar de depender exclusivamente de intervalos fijos, pueden utilizar datos de calibración estructurados para respaldar decisiones más precisas.
Esto puede traducirse en una mayor disponibilidad de los equipos, menores costes gracias a calibraciones realizadas según las necesidades reales y procesos de producción más estables. La gestión automatizada de equipos de medición también resulta más sencilla, ya que los sistemas pueden procesar directamente la información de calibración e iniciar las acciones correspondientes sin necesidad de transferencias manuales de datos.
Fiabilidad mediante firmas digitales
El DCC utiliza firmas digitales modernas que permiten verificar automáticamente la autenticidad y la integridad de la información.
En el futuro, esto permitirá que los sistemas determinen de forma automática si un certificado procede realmente del laboratorio indicado, si ha sido transmitido sin modificaciones y si sigue siendo válido. Esto crea un nivel de confianza verificable por máquina que va más allá de la firma manuscrita o escaneada tradicional.
Para la metrología digital y el aseguramiento de la calidad, este es un paso importante. Los datos de calibración no solo deben estar disponibles en formato digital, sino que también deben ser fiables, verificables y estar protegidos frente a modificaciones no autorizadas.
Interoperabilidad y conectividad global
La Industria 4.0 depende de la conectividad más allá de los límites de sistemas y organizaciones. El DCC se está desarrollando como un estándar internacional, independiente de software específico, sectores industriales o fronteras geográficas.
Como resultado, los datos de calibración generados por un laboratorio en Alemania, por ejemplo, pueden utilizarse en una planta de producción en México o en un software de gestión de equipos de medición en Japón sin necesidad de complejas adaptaciones informáticas. Esto favorece la continuidad global de los datos y facilita la integración en cadenas de suministro internacionales.
Para las empresas que operan en múltiples centros o países, esta interoperabilidad resulta especialmente valiosa. Facilita el intercambio, la comparación y el procesamiento de los datos de calibración entre distintos sistemas y organizaciones.
El DCC como clave para plataformas y ecosistemas digitales
Iniciativas como Quality-X, Gaia-X y Manufacturing-X se basan en datos estructurados, interoperables e interpretables por máquina. El DCC encaja perfectamente en esta visión porque proporciona datos de calibración en un formato que puede suministrarse, compartirse, verificarse e integrarse automáticamente en distintos procesos.
En estos espacios de datos, los DCC pueden intercambiarse entre empresas y sistemas sin pasos intermedios manuales. Esto abre nuevas posibilidades para la colaboración más allá de los límites empresariales y sienta las bases para redes globales de calidad digital.
Por lo tanto, el DCC no solo respalda procesos de calibración individuales, sino también ecosistemas digitales más amplios en los que los datos de calidad fiables pueden intercambiarse y utilizarse de forma eficiente.
Conclusión: el DCC como impulsor de la transformación digital
El certificado digital de calibración es mucho más que una copia digital de un documento analógico. Es una tecnología clave para una producción inteligente, flexible e interconectada, tal como exige la Industria 4.0.
Mediante el procesamiento automatizado y fiable de los datos, el suministro de información de alta calidad a los gemelos digitales, la automatización de la gestión de equipos de medición y la interoperabilidad global, el DCC puede contribuir de forma significativa a hacer realidad la visión de la Industria 4.0.
Además, la integración del DCC en la Asset Administration Shell (AAS) facilita su incorporación a arquitecturas digitales basadas en los principios de la Industria 4.0.
Sin el DCC, gran parte del potencial de la metrología digital y del aseguramiento de la calidad permanece sin explotar. Con él, los datos de calibración pasan a formar parte de flujos de trabajo industriales conectados y contribuyen a hacer más tangible la transformación digital. WIKA participa activamente en el desarrollo y la implementación de este estándar emergente.
Nota
¿Necesitas más información sobre los servicios de calibración? Visita nuestra página web o no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarte o de ofrecerte el apoyo necesario para tu aplicación específica.
Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Certificado de calibración digital DCC: el futuro de la metrología
Digitalización: normativas comunes para la Industria 4.0