En las instalaciones de proceso que tratan fluidos inflamables, explosivos o especialmente valiosos, los manómetros con conexión bridadas completamente soldadas ofrecen una solución eficaz y segura.

En las instalaciones de proceso donde se emplean fluidos inflamables, explosivos o de especial valor, la seguridad es un factor fundamental. Un requisito clave para los operadores es garantizar la estanqueidad permanente de las conexiones mecánicas, especialmente en los instrumentos de medición de presión. Para estas aplicaciones, los manómetros con conexiones bridadas completamente soldadas representan una solución eficaz y segura.

Las conexiones roscadas convencionales, como G1/2 B o 1/2 NPT, no se consideran de estanqueidad permanente en aplicaciones críticas para la seguridad. Además, pueden aflojarse debido a las vibraciones o abrirse accidentalmente durante tareas de mantenimiento. Todo ello supone un riesgo significativo para las personas, el medio ambiente y el proceso. Las posibles consecuencias incluyen fugas peligrosas, emisiones fugitivas y elevados costes de mantenimiento y parada de planta. Al sustituir estas conexiones roscadas por manómetros con conexiones bridadas totalmente soldadas, los operadores reducen considerablemente estos riesgos.

Solución completa: manómetros con conexión bridadas totalmente soldadas

Los manómetros con conexiones bridadas totalmente soldadas son una alternativa innovadora y fiable para entornos críticos, especialmente cuando se requiere una conexión de presión permanente. La brida se suelda directamente al racor del instrumento en todo su perímetro, sin juntas internas, y se somete a una prueba de estanqueidad al 100 %. Estas conexiones también son adecuadas para aplicaciones en las que no es estrictamente necesario un separador de membrana, por ejemplo, para fluidos no especialmente agresivos o cuando no se requiere una membrana enrasada.

On a pressure gauge with a fully welded connecting flange, the socket is welded all around.

Manómetro WIKA con conexión bridadada completamente soldada

Ventajas de los manómetros con conexión bridadas completamente soldadas

WIKA ha desarrollado una solución con conexiones bridadas completamente soldadas que ya utilizan con éxito importantes empresas de los sectores químico, petroquímico, petrolero, gasístico y farmacéutico. En estos entornos, los manómetros con conexión bridadas completamente soldadas garantizan un punto de medición compacto, robusto y sin mantenimiento. Las ventajas son múltiples:

  • 100 % estanco al gas: se evitan las fugas de forma permanente
  • Larga vida útil: el conjunto de medición no requiere mantenimiento, ya que no hay juntas en el punto de conexión
  • Protección del personal operativo: no es posible abrir accidentalmente la conexión
  • Protección medioambiental: se evitan las emisiones fugitivas del fluido de proceso
  • Riesgo de corrosión reducido: la ausencia de intersticios elimina las superficies expuestas al ataque corrosivo

Conclusión

Los manómetros con conexión bridadas totalmente soldadas son la solución ideal para los operadores que deben garantizar la máxima seguridad y fiabilidad en sus aplicaciones. Estos instrumentos no solo aseguran un proceso sin problemas, sino que contribuyen de manera significativa a la protección de las personas y del medio ambiente, al prevenir de forma permanente las fugas en la conexión de presión.

Nota
Para obtener más información sobre manómetros y otros instrumentos de medición de presión, visita el sitio web de WIKA o ponte en contacto con nuestros expertos, que estarán encantados de ayudarte con tu aplicación específica.

Preguntas frecuentes: manómetros con conexión bridadas completamente soldadas
1. ¿Cuándo se recomienda elegir manómetros con conexión bridadas completamente soldadas en lugar de una conexión roscada?

Siempre que se requiera estanqueidad permanente y máxima seguridad, por ejemplo, en presencia de fluidos inflamables, explosivos o de gran valor. A diferencia de las conexiones roscadas, la brida soldada no se puede aflojar por vibraciones ni abrirse accidentalmente, lo que reduce significativamente el riesgo de fugas y emisiones fugitivas.

2. ¿Pueden los manómetros con conexión bridadas completamente soldadas sustituir a un separador de membrana?
En muchas aplicaciones, sí, siempre que el fluido no sea especialmente agresivo, muy caliente o propenso a la cristalización, y no se requiera una membrana enrasada. En procesos más exigentes, con fluidos agresivos, altamente viscosos o muy calientes, el sistema con separador de membrana sigue siendo la solución preferible para proteger el instrumento y garantizar la fiabilidad a largo plazo.

3. ¿Los manómetros con conexión bridadas completamente soldadas están libres de mantenimiento?
En el punto de conexión al proceso, prácticamente no requieren mantenimiento, ya que no hay juntas sujetas a envejecimiento, deformación o daños. Esto reduce las inspecciones y minimiza la probabilidad de fugas durante toda la vida útil del instrumento. No obstante, se recomienda incluir estos instrumentos en los controles funcionales periódicos previstos en la estrategia de mantenimiento de la instalación.

Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Manómetro de acero inoxidable en versión de seguridad: guía para la elección
Manómetros de acero inoxidable renovados: nuevas funciones digitales
Manómetros de acero inoxidable: la prueba de estanqueidad marca la diferencia