Los instrumentos de medición de presión y temperatura se utilizan en casi todos los ámbitos de la fabricación industrial. Debido a la carga mecánica, química y térmica continua, estos instrumentos envejecen y, por lo tanto, no pueden garantizar la exactitud de …
Know-How
DIN 3852-E o DIN EN ISO 1179-2?
admin | Know-HowLa norma DIN 3852-E para conexiones roscadas ya no es válida desde 2012. La norma actual desde entonces (p. ej. para la conexión G ¼ A) es la DIN EN ISO 1179-2: "Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas: orificios de roscar y espicas …
Las mejores prácticas de gestión del conocimiento reducen los costos y mejoran la seguridad
José Antonio Sáez | Know-HowLa gestión del conocimiento se ha convertido en uno de los principios más importantes de la gestión empresarial del siglo XXI. La moderna tecnología de la información ha revolucionado nuestra capacidad de transmitir conocimiento, y las empresas han descubierto que …
¿Qué es un Transmisor de Presión?
José Antonio Sáez | Know-HowTodos los transductores y transmisores de presión convierten la presión de una línea de aire comprimido en una señal eléctrica. En general, los transmisores de presión o de presión diferencial son elementos vitales en las instalaciones de aire comprimido. …
¿Qué es el Hexafloruro de Azufre o SF6?
Rubén Vega | Know-HowEl Hexafloruro de Azufre o SF 6 es un gas artificial utilizado ampliamente en los equipos eléctricos de alta tensión. Es incoloro, inodoro, no combustible y químicamente muy estable por lo que a temperatura ambiente no reacciona con ninguna otra sustancia. Su gran …