Balanza de presión digital

Las balanzas de pesos muertos, o balanzas de presión, han existido durante mucho tiempo y son los primeros instrumentos que vienen a la mente cuando se piensa en estándares primarios de presión.

Durante años, las balanzas de pesos muertos han sido consideradas el estándar de referencia para verificar la precisión de los instrumentos de medición de presión y los calibradores de presión. La alta confianza en estos instrumentos se debe a su principio de medición basado en unidades del SI y a la noción de que la falta de componentes eléctricos mejora su precisión de medición. Sin embargo, este mismo aspecto de la balanza de presión la convierte en una herramienta complicada de usar, con una carga de masa externa pesada y cálculos ambientales separados.

Esto es especialmente cierto para las calibraciones de presión absoluta o de vacío. En una balanza de pesos muertos tradicional, el modo de vacío se logra evacuando la cámara que alberga las masas externas. Esto requiere recargar las masas y restablecer el vacío necesario para cada punto de medición.

Una balanza de pesos muertos con carga automática de masas fue el primer paso hacia una solución a estos problemas. El instrumento generalmente comprende un mecanismo de carga que opera en conjunto con un controlador externo o interno para determinar la carga de masa óptima para cada punto de medición. La masa se carga automáticamente en el conjunto de cilindro de pistón para calcular la presión. Estos sistemas generalmente tienen una huella más grande que las balanzas tradicionales y aún no internalizan los cálculos ambientales separados necesarios para corregir la presión calculada.

Las balanzas digitales de pesos muertos

Balanza Digital de pesos muertos CPD8500

Balanza Digital de pesos muertos CPD8500

La solución óptima a todos estos problemas sería una balanza de pesos muertos digital que se aleje de la carga de masa externa en el conjunto de cilindro de pistón, reduzca la huella general y compense internamente la presión calculada por todos los factores ambientales y locales, manteniendo al mismo tiempo los estándares de precisión primarios establecidos por las balanzas de presión.

¡La Balanza Digital de pesos muertos CPD8500 hace precisamente eso! 

Combina el principio de medición basado en unidades del SI de una balanza de presión y permite que esta fuerza actúe sobre una celda de carga interna para la generación de presión. También mide componentes ambientales como la presión ambiente, la humedad y la temperatura, junto con factores como la gravedad local y el vacío de la fuente, para calcular el valor de presión sin la molestia de ningún equipo externo.

Con los avances en la tecnología, las balanzas de pesos muertos ahora pueden digitalizarse y reducir los recursos y el tiempo necesarios para realizar una calibración de presión primaria.

Nota

En nuestrapágina webencontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, industrias y servicios que ofrecemos. En latienda online de WIKAtambién puedes encontrar una amplia gama de instrumentos de medición estándar. No dudes en ponerte encontacto con nosotrospara cualquier pregunta o información. 

También puedes consultar nuestros artículos:
Presostatos: las ventajas de una calibración in situ
Calibración de manómetros
Pistones de doble rango para calibración de la presión



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.