Un análisis de gas preciso es esencial para el funcionamiento seguro de los equipos de conmutación aislados en gas. Sin embargo, en condiciones reales de servicio, las mediciones nunca se realizan en un entorno de laboratorio ideal. La temperatura ambiente, los cambios de presión del sistema y las condiciones meteorológicas fluctuantes pueden influir en el comportamiento de los sensores y, por lo tanto, en el resultado final. Por este motivo, la compensación de temperatura en el análisis de gas SF6 no es solo un detalle técnico, sino un factor decisivo para un diagnóstico fiable.
El instrumento analítico GA11 de WIKA ha sido diseñado específicamente para ofrecer resultados estables y reproducibles incluso en condiciones de campo cambiantes. Combina tecnología de sensores con compensación de temperatura, corrección de gas real y una arquitectura de sensores digitales para mejorar la coherencia de las mediciones en aplicaciones de media y alta tensión.
Por qué la temperatura es importante en el análisis de gases
Las instalaciones de conmutación están expuestas al mundo real: temperaturas invernales, calor estival y condiciones de funcionamiento variables. Estas influencias afectan a todos los parámetros críticos de medición, incluida la humedad, la pureza del gas y los productos de descomposición. Sin compensación, las señales de los sensores pueden derivar en función de la temperatura ambiente, lo que puede dar lugar a interpretaciones incorrectas de la calidad del gas y, en última instancia, a manipulaciones innecesarias de SF6 o a acciones de mantenimiento evitables. WIKA destaca específicamente que el GA11 aborda este desafío con tecnología de sensores compensados en temperatura y rutinas de medición inteligentes basadas en criterios de estabilidad del sensor.
Esto es especialmente importante en trabajos de servicio. Si dos mediciones realizadas en condiciones ambientales diferentes no pueden compararse de forma fiable, la evaluación de tendencias se vuelve difícil. Por ello, un analizador de gases moderno debe minimizar en la medida de lo posible la influencia relacionada con la temperatura.
Arquitectura del sensor con un amplio rango de calibración

Comparación de los valores de SO2 medidos antes y después de la compensación de temperatura en el GA11.
Una parte clave de la compensación de temperatura en el análisis del gas SF6 es el diseño subyacente del sensor. El GA11 está calibrado en un rango de temperatura de -10 °C a +50 °C, lo que permite una estabilidad de la precisión del sensor fuera de condiciones ideales de laboratorio y a lo largo de todo el rango operativo del instrumento.
Los sensores electroquímicos utilizados para los productos de descomposición como SO2, HF, H2S y CO cuentan con compensación continua de temperatura. Esto es importante porque la respuesta de los sensores electroquímicos varía con la temperatura. Sin corrección, la señal medida podría aumentar o disminuir simplemente porque cambiaron las condiciones ambientales, y no porque haya cambiado el gas. La Figura 1 ilustra este efecto con una medición de 19,9 ppm de SO2: antes de la compensación de temperatura, el valor medido se desplaza con la temperatura; después de la compensación, la señal permanece mucho más estable y representativa del estado real del gas.
El sensor acústico utilizado para la medición de pureza también depende de la temperatura, ya que la velocidad del sonido cambia con la densidad del gas y, por lo tanto, con la temperatura. Por ello, cada sensor se asocia a una tabla de calibración individual.
En la práctica, esto significa que el GA11 no se limita a medir y mostrar valores: corrige activamente los efectos de los sensores dependientes de la temperatura en tiempo real.
Figura 1: Comparación de los valores de SO2 medidos antes y después de la compensación de temperatura en el GA11.
Corrección de gas real para una medición de humedad más precisa

Comparación del comportamiento de fusión del hielo en SF6 y en aire, que muestra por qué la corrección de gas real es esencial para una medición precisa de la humedad.
El análisis de la humedad en gases aislantes es otra área en la que las suposiciones simplificadas pueden generar resultados engañosos. La presión y la composición del gas influyen tanto en el comportamiento del punto de rocío como del punto de escarcha. Por ello, el GA11 mide la humedad directamente a la presión del sistema y tiene en cuenta el comportamiento físico real del gas.
La Figura 2 pone de relieve esta diferencia al comparar el comportamiento de fusión de una capa de hielo en SF6 y en aire. Mientras que el punto de fusión en el aire se sitúa cerca de 0,01 °C, en SF6 se desplaza a un rango significativamente más alto debido a la formación de hidratos. Precisamente por esta razón, la medición de la humedad en SF6 no puede basarse simplemente en suposiciones derivadas del aire.
Un factor diferenciador clave del GA11 es que los valores de corrección para N2 (aire), SF6 y CO2 están almacenados directamente en el concepto del sensor. Este enfoque de calibración múltiple ayuda a compensar el hecho de que el comportamiento del punto de escarcha y del punto de rocío difiere de forma significativa entre estos gases. Este concepto también permite una medición fiable de la humedad en gases aislantes alternativos, en los que los métodos clásicos de espejo de punto de rocío pueden dejar de ser adecuados debido a la posible condensación de componentes individuales del gas.
Esto convierte la compensación de temperatura en el análisis del gas SF6 en algo mucho más que una rutina de corrección electrónica. Pasa a formar parte de un concepto de medición más amplio que vincula la detección de la humedad, las condiciones de presión y el comportamiento físico específico del gas.
Valores más estables en el servicio de campo
La coherencia de la precisión de la medición no depende únicamente de la física de los sensores. También depende del flujo de trabajo. El GA11 combina su arquitectura de sensores digitales con un proceso de medición automatizado que detecta cuándo los valores se han estabilizado lo suficiente. En lugar de obligar al operador a decidir si el resultado está listo, el software ayuda a determinar el punto final de la medición. Esto reduce la influencia del usuario y disminuye la probabilidad de repetir pruebas. WIKA destaca esta medición inteligente basada en criterios de estabilidad como una de las principales fortalezas del GA11.
Para los técnicos de servicio y los operadores de red, esto se traduce en menos incertidumbres durante el mantenimiento, la puesta en marcha y el análisis de fallos. También significa mayor confianza a la hora de evaluar si el estado del gas requiere una intervención.
Mejores decisiones gracias a un análisis de gas reproducible
En el mantenimiento de equipos de conmutación, las mediciones poco claras son costosas. Una interpretación errónea puede desencadenar sustituciones innecesarias de gas, muestreos repetidos o retrasos en las decisiones técnicas. Los valores fiables y reproducibles reducen ese riesgo. WIKA posiciona el GA11 como una herramienta práctica para un análisis de gas orientado a normas, que respalda aplicaciones en las que las normas IEC 60376 e IEC 60480 exigen una verificación precisa y trazable de la calidad del gas. El instrumento puede medir hasta seis sustancias según la configuración, ofrece una pantalla táctil de 10 pulgadas para un manejo intuitivo y no está sujeto a restricciones de transporte según la IATA, gracias a su concepto de batería.
El resultado es un flujo de trabajo de análisis de gas mejor adaptado a los entornos de operación reales: más robusto, más fácil de documentar y menos dependiente de las condiciones externas.
Conclusión
La compensación de temperatura en el análisis de gas SF6 es esencial cuando las mediciones deben seguir siendo precisas fuera del laboratorio. Con el GA11, WIKA combina una amplia calibración de sensores, corrección de temperatura en tiempo real, compensación de gas real para la humedad y detección automatizada de la estabilidad en un solo instrumento. Esto hace que el analizador sea especialmente relevante para los usuarios que necesitan datos fiables sobre la calidad del gas en condiciones prácticas de campo y que desean basar las decisiones de mantenimiento en resultados reproducibles en lugar de suposiciones.
Nota
Visita nuestra página web o no dudes en ponerte en contacto con nosotros para obtener más información sobre el analizador de gas SF6; ¡nuestros expertos estarán encantados de ayudarte!
Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué es importante la compensación de temperatura en el análisis de gas SF6?
La temperatura afecta al comportamiento de los sensores para parámetros clave como la humedad, la pureza y los productos de descomposición. Sin compensación, los cambios en las condiciones ambientales pueden distorsionar los valores medidos y hacer que los resultados sean menos fiables. WIKA aborda este aspecto en el GA11 con tecnología de sensores compensados en temperatura y una amplia calibración entre -10 °C y +50 °C.
2. ¿Cómo mejora el GA11 la precisión de la medición de la humedad?
El GA11 mide la humedad a la presión del sistema y aplica una corrección de gas real. WIKA explica que el comportamiento del agua en SF6 difiere significativamente de su comportamiento en el aire, por lo que el instrumento incluye valores de corrección almacenados para gases como N2, SF6 y CO2.
3. ¿Qué papel desempeña la arquitectura de sensores digitales en el GA11?
El GA11 utiliza sensores digitales junto con una lógica de medición inteligente. El software detecta cuándo los valores medidos han alcanzado una estabilidad suficiente y ayuda a finalizar el análisis de forma automática, reduciendo la influencia del operador y las mediciones repetidas.
Analizador de gas SF6: guía para la selección y el uso seguro del GA11
¿Por qué medir la temperatura en los sensores IIoT para la densidad del gas SF6?
La importancia de la monitorización de gas SF6 y gases alternativos en aparamenta aislada en gas