En las centrales nucleares se requiere una tecnología de medición de nivel que garantice el funcionamiento en cualquier circunstancia.

En entornos nucleares, la instrumentación debe hacer algo más que funcionar de forma fiable durante la operación normal. También debe seguir siendo operativa cuando las condiciones se vuelven extremas y la mayoría de los sistemas estándar dejan de ser fiables. Esto es especialmente cierto en la medición de nivel en centrales nucleares, donde los operadores pueden necesitar evaluar el inventario de refrigerante, el nivel de las piscinas o el avance de una inundación durante escenarios de accidente grave. El sensor de nivel N-ALM está diseñado precisamente para estas situaciones: la monitorización postaccidente en instalaciones nucleares, incluidas las condiciones LOCA, sin electrónica activa en el sensor ni en el cableado.

La importancia de este tipo de medición resulta evidente en los accidentes más allá de la base de diseño. En estas situaciones, el problema ya no es la exactitud a nivel de milímetros. Lo que realmente importa es saber si el nivel está subiendo, bajando o aproximándose a un umbral crítico. En la gestión de accidentes graves, las tendencias fiables, los valores umbral y la información plausible son mucho más importantes que una indicación de alta resolución.

Qué debe soportar la medición de nivel en un accidente nuclear

Un gran desafío para la medición de nivel en centrales nucleares es que las condiciones de accidente combinan varios factores de estrés al mismo tiempo: alta temperatura, presión, humedad, radiación, cargas sísmicas y, en algunos casos, la pérdida total de la alimentación eléctrica. En escenarios BDBA, la tecnología de medición puede necesitar soportar temperaturas de hasta 250 °C, presiones de hasta 10 bar, 100 % de humedad y dosis de radiación de hasta 5,05 MGy, y aun así seguir proporcionando información utilizable durante periodos prolongados.

Precisamente por eso, la electrónica programable suele ser el punto débil de la instrumentación para accidentes graves. El principio de medición debe ser lo más robusto y resistente a fallos posible. Por este motivo, el N-ALM está construido sin materiales orgánicos y sin componentes electrónicos activos en el sensor ni en el cableado. Su tiempo de misión en accidente está diseñado para hasta un año, con calificación sísmica de hasta 2,5 g, o 5 g bajo pedido.

Tres aplicaciones críticas para la medición de nivel en centrales nucleares

El N-ALM de WIKA es un sensor de nivel diseñado específicamente para aplicaciones nucleares.

Existen tres aplicaciones especialmente críticas para la medición de nivel en centrales nucleares.

La primera es la piscina de combustible gastado. Los elementos combustibles usados se almacenan bajo aproximadamente 12 metros de agua, que actúa tanto como medio de refrigeración como de blindaje frente a la radiación. Si el nivel desciende demasiado, el rendimiento del blindaje se reduce y el perfil de riesgo cambia rápidamente. Esta es una de las tareas de monitorización de accidentes más exigentes, ya que los sensores convencionales pueden fallar a medida que aumenta la radiación.

La segunda es la monitorización del inventario de refrigerante en el recipiente de presión. En este caso, la medición indirecta del nivel ayuda a los operadores a comprender cuánto refrigerante sigue disponible en un sistema crítico. En condiciones de accidente grave, este se convierte en uno de los indicadores de diagnóstico más importantes.

La tercera es la zona de inundación dentro de la contención. Tras un accidente por pérdida de refrigerante, la inundación interna del edificio del reactor puede formar parte de la secuencia del accidente. El sensor instalado en la pared lateral indica hasta qué punto ha avanzado la inundación. Muy poca agua puede indicar un efecto insuficiente de la gestión del accidente, mientras que un exceso de agua puede generar preocupaciones relacionadas con las cargas estructurales.

En las tres aplicaciones, el objetivo sigue siendo el mismo: proporcionar información de tendencia fiable en el momento exacto en que otros sistemas dejan de ser fiables.

Por qué el principio de medición del N-ALM es adecuado para accidentes graves

Para una medición de nivel en centrales nucleares a prueba de accidentes, el N-ALM utiliza un principio de cadena Reed basado en flotador. Mide el nivel de líquido mediante transmisión magnética en un circuito potenciómetrico de 3 hilos. La cadena de resistencias de medición tiene pasos muy estrechos, lo que genera una señal casi continua. Es posible la transmisión de señal a largas distancias, y el sensor también puede utilizarse en zonas peligrosas.

El principio de funcionamiento es deliberadamente simple. El flotador sigue el nivel del líquido, su imán permanente cierra mecánicamente los contactos Reed, y el cambio de resistencia resultante proporciona una señal casi continua sin electrónica activa dentro de la contención. En condiciones normales de operación, la señal puede transmitirse como un valor analógico a la sala de control. Si se pierde la alimentación externa, el valor de resistencia aún puede leerse utilizando un multímetro sencillo.

Esa simplicidad no es una limitación. Es precisamente la razón por la que el principio de medición sigue siendo utilizable cuando sistemas más sofisticados ya han fallado.

Por qué la ingeniería a medida es clave en los proyectos nucleares

No existe una solución universal válida para todos los casos de medición de nivel en centrales nucleares. El tipo de reactor, el diseño de la contención, la altura de las salas, el concepto de gestión de accidentes y los pasamuros disponibles influyen en cómo puede instalarse y cualificarse un sensor.

Por este motivo, la medición de nivel en el ámbito nuclear es inherentemente un trabajo por proyectos. La solución adecuada debe tener en cuenta la geometría específica de la planta, los requisitos de cualificación y las restricciones de instalación. Esto se aplica tanto a proyectos de nueva construcción como, aún más importante, a aplicaciones de modernización en plantas existentes.

El N-ALM es especialmente adecuado para la modernización de sistemas de monitorización de accidentes, donde el concepto de medición debe adaptarse a la planta tal como existe hoy, cumpliendo al mismo tiempo las exigencias técnicas de la operación postaccidente.

Conclusión

El mensaje clave es sencillo: en escenarios de accidente grave, la fiabilidad importa más que la sofisticación. La medición de nivel en centrales nucleares debe seguir proporcionando información utilizable cuando la electrónica estándar, la alimentación eléctrica y la instrumentación convencional pueden dejar de estar disponibles. El N-ALM sigue esta lógica con un diseño deliberadamente robusto: construcción inorgánica, capacidad LOCA, alta resistencia a accidentes y soporte de ingeniería específico para cada planta.

Nota
Visita nuestra página web o no dudes en ponerte en contacto con nosotros para obtener más información: ¡nuestros expertos estarán encantados de ayudarte!

Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué es tan importante la medición de nivel en centrales nucleares durante los accidentes?
Porque los operadores necesitan información fiable sobre el inventario de refrigerante, el nivel de la piscina de combustible gastado o la inundación de la contención incluso cuando otros sistemas están fallando. En escenarios de accidente grave, la información de tendencia y los valores umbral suelen ser más importantes que la exactitud milimétrica.

2. ¿Qué hace que el N-ALM sea adecuado para condiciones de accidente?
El N-ALM está diseñado sin componentes electrónicos activos ni materiales orgánicos en el sensor ni en el cableado. Está concebido para condiciones LOCA, con un tiempo de misión en accidente de hasta un año, resistencia a la radiación de hasta 5,05 MGy y calificación sísmica de hasta 2,5 g, o 5 g bajo pedido.

3. ¿Dónde se utiliza el N-ALM en las centrales nucleares?
Las aplicaciones típicas incluyen piscinas de combustible gastado, monitorización del inventario de refrigerante relacionado con el recipiente de presión y zonas de inundación dentro de la contención tras un accidente por pérdida de refrigerante.

4. ¿El N-ALM solo es adecuado para nuevas centrales nucleares?
No. Es especialmente adecuado para proyectos de modernización en plantas existentes, y también puede adaptarse a aplicaciones específicas de nuevas construcciones.

Lee también el siguiente artículo de nuestro Blog
WIKA está certificada según la norma ISO 19443 para proyectos nucleares civiles