Interruptor de flotador WIKA

Casi ninguna máquina industrial funciona sin control de nivel. Para medir el nivel de manera exacta y fiable se aplican a menudo interruptores de flotador. Son instrumentos sencillos y fiables y cada vez más se utilizan versiones digitales con sensores semiconductores versátiles que proporcionan datos de diagnóstico e informaciones adicionales. Con estas propiedades resultan óptimos para su incorporación en procesos automatizados.

Depósito interruptor de flotador

¿Cómo funciona un interruptor de flotador?

  Un flotador con sistema magnético integrado se mueve con el nivel del medio en un                  tubo guía donde hay incorporados uno o varios contactos Reed.

  El imán del interruptor de flotación acciona los contactos en las alturas de conmutación       
  preestablecidas y permite así el control del nivel actual. 
 
  Este
método permite una medición fiable sin distorsiones causadas por la
  formación de espuma, la conductividad, el vacío, la temperatura, vapores, condensación,
  efectos de ebullición y vibraciones.

El principio de funcionamiento en el que se basa el interruptor de flotación es sencillo y efectivo. Un flotador con un imán integrado detecta el nivel del medio y se mueve por un tubo guía de manera análoga. En los puntos de medición definidos, el flotador activa los contactos Reed, encapsulados de manera hermética. Los interruptores de flotador tienen pocos componentes y representan el principio de medición más económico para este tipo de tareas. Se utilizan principalmente como alarma en caso de que se alcancen niveles críticos

La configuración de los contactos puede ser normalmente abierto, normalmente cerrado o conmutado.  Estos contactos se activan gracias al campo magnético del flotador. El proceso de conmutación se lleva a cabo sin contacto con otros materiales y se obtiene, por tanto, un contacto libre de potencial. Además, el flotador de medición puede adaptarse a la densidad del medio del contenedor para contrarrestar cualquier perturbación que pueda afectar la exactitud. 

Sensores de interruptores de nivel con semiconductores e interruptores con contactos Reed

El nuevo interruptor GLS-1000 de Wika reacciona también al campo magnético del imán flotante pero utiliza un sensor semiconductor en lugar del contacto Reed convencional. La variación de la resistencia se detecta y se procesa en un sistema electrónico para emitir una señal eléctrica del mismo modo como los interruptores de flotador convencionales. 

La señal digital de la salida de conmutación PNP/NPN ofrece una cantidad ilimitada de ciclos de conmutación. Dado que no se utiliza ningún contacto de conmutación mecánica, el sensor funciona sin desgaste y ofrece, por lo tanto, una larga vida útil. 

El GLS-1000 puede accionarse con cuatro puntos de conmutación igual que el interruptor de flotador convencional,. Dispone de una salida de temperatura opcional para monitorizar la temperatura del medio. Dado que el diseño y la geometría del dispositivo son idénticos, resulta muy sencillo reemplazar los interruptores de flotación mecánicos por interruptores de flotación digitales.

Interruptores de flotador para aplicaciones industriales 

Interruptor de flotador WIKA

01 Con salida de cable y flotador Buna – 02 Con conector M12 x 1 y flotador cilíndrico – 03 Con salida cable y flotador de bola

Un módulo imprescindible para procesos automatizados

La elevada fiabilidad y la larga vida útil no son los únicos argumentos a favor del uso del nuevo interruptor. Gracias a la función de procesamiento de señal, el modelo GLS-1000 constituye un componente atractivo para sistemas automatizados de producción del futuro.

En función de la versión se puede integrar este interruptor de flotador a través de IO-Link 1.1. Hasta ahora, esto solamente había sido posible mediante tecnologías de medición de nivel significativamente más caras, como por ejemplo los interruptores de nivel guiados por microondas, ultrasonidos o de vibración. Asimismo, la electrónica más avanzada se puede utilizar para aplicar funcionalidades adicionales, por ejemplo, capacidades diagnósticas, opciones de parametrización del sensor o una pantalla para visualizar el estado operativo.

Datos de diagnóstico adicionales

Los interruptores de flotación con sensores semiconductores ofrecen nuevos horizontes de control de nivel gracias a las señales de salida de conmutación PNP/NPN, a su larga vida útil y a su excelente resistencia al choque y la vibración. La posibilidad de utilizar sensores de inteligencia mejorada para la recopilación de datos de diagnóstico y mediciones convierte al interruptor de flotación en una solución excelente para la integración en procesos altamente automatizados. Asimismo, los interruptores de flotación semiconductores son una solución muy económica en comparación con otras soluciones digitales. 

El interruptor de flotador convencional sigue siendo, gracia a su eficacia, una solución idónea para muchas aplicaciones en las que las ventajas de un circuito mecánico son importantes, por ejemplo, debido al circuito sin tensión, y a la desconexión segura de circuitos y cables. 

Vídeo: Medición de nivel con sensor de flotador de cadena Reed 

Artículos similares: Sensores de flotador magnetorestrictivos para medir el nivel de líquidos espumososMedida de nivel con flotadores de vidrio en procesos químicos,  El control de nivel con indicadores de nivel tipo Bypass



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.