corte por chorro de agua

Un transmisor de presión es esencial para el corte por chorro de agua, un método altamente eficaz y rentable para cortar una amplia gama de materiales. El transmisor para altas presiónes HP-2 de WIKA ha sido diseñado específicamente para aplicaciones que requieren una alta presión de hasta 15.000 bar (217.000 psi). Su elevada precisión del 0,25 % del fondo de escala garantiza al usuario final que el corte sea reproducible y se realice siempre con la misma precisión. El transmisor de presión HP-2 también reduce el tiempo de inactividad y mantenimiento de la máquina.

El corte por chorro de agua es una de las soluciones de corte más flexibles y rentables que existen en la actualidad, y el uso de un transmisor de alta presión aumenta su funcionalidad. Conectada a una bomba de agua de alta presión, la cortadora se ajusta fácilmente a distintos materiales y puede cortar casi cualquier cosa de forma más rápida y limpia que con los métodos convencionales. El proceso dinámico, respetuoso con el medio ambiente, elimina el riesgo de que los materiales se endurezcan por el calor generado y protege a los usuarios de la exposición a humos tóxicos y polvo.

Al utilizar una cortadora por chorro de agua, el operario debe regular cuidadosamente una enorme cantidad de presión. Esto puede suponer un reto cuando se trabaja con materiales más gruesos. Al cortar un trozo de acero, por ejemplo, el chorro de agua se aleja más de la boquilla en el momento del impacto, lo que puede provocar imprecisiones. Las fluctuaciones en el proceso de corte se traducen en costosas irregularidades en el producto final.

Algunos usuarios finales creen que pueden ahorrar dinero utilizando un sensor de presión de calidad inferior, pero esto es un falso ahorro. Las imprecisiones son un problema, al igual que los picos de presión, las averías, los tiempos de inactividad frecuentes para el mantenimiento y la sustitución de piezas, y las interrupciones que se traducen en una pérdida de productividad y, por tanto, de ingresos. Con un transmisor de presión de alta calidad como el transmisor de presión HP-2 de WIKA, estos problemas son poco frecuentes.

Transmisor de presión de alta precisión para condiciones exigentes

Una velocidad y distribución uniformes del chorro de agua son fundamentales para la repetibilidad cuando se utiliza este método de corte. El transmisor de presión HP-2, diseñado específicamente para aplicaciones de alta presión de hasta 15.000 bar (217.000 psi), ofrece resultados fiables y precisos ideales para el corte por chorro de agua.

El robusto sensor está construido para soportar los rigores de la alta presión y proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado, incluso en aplicaciones exigentes que requieren una precisión del 0,25%. El HP-2 es uno de los pocos instrumentos del mercado actual que puede medir de forma fiable la presión del medio en situaciones de tan alta presión, lo que permite un control constante de las condiciones del proceso durante largos periodos de tiempo. Los usuarios pueden ajustar el rango de presión dentro de una banda muy estrecha y operar a su presión específica todo el tiempo, en todo momento.

Protección contra la cavitación y los picos de presión

El sistema opcional Diaphragm Impact Protection System (DIPS) protege el sensor contra picos de presión e impulsos reduciendo significativamente el caudal a través del canal de presión del sensor, lo que cambia la trayectoria del caudal para evitar que los picos de presión impacten directamente la membrana del sensor.

El DIPS también prolonga considerablemente la vida útil del sensor de presión. Los clientes afirman que el HP-2 dura el doble con el sistema DIPS que si se utiliza sin esta opción. La fiabilidad y el ciclo de vida más largo se traducen en menos tiempo de inactividad de la máquina y, por tanto, en una mayor productividad.

Sustitución rentable de las conexiones a proceso

Incluso el transmisor de presión más robusto no durará para siempre, y la pieza más propensa a fallar en cualquier entorno es la conexión a proceso. Para ahorrar dinero, tiempo y frustraciones a los usuarios finales, WIKA ofrece la opción llamada Exchangeable Process Connection (EPC) para el HP-2. Cuando esta pieza falle, los usuarios sólo tendrán que sustituir un elemento, lo que supone un ahorro de entre el 50% y el 75% con respecto a la compra de un transmisor de presión nuevo.

El modelo HP-2 de WIKA ofrece una excelente precisión, repetibilidad y reproducibilidad cuando se utilizan cortadoras por chorro de agua y otros equipos de alta presión. Las características opcionales del transmisor de presión aumentan aún más el ahorro al prolongar la vida útil del sensor de presión y permitir sustituciones de menor coste.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.