• OIL&GAS
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

OIL&GAS

Biocombustibles: Control preciso de la temperatura en la producción

Gemma Adelantado | Aplicaciones, General
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Los biocombustibles o biocarburantes están adquiriendo un papel cada vez más relevante en el mix energético global. No solo contribuyen de manera significativa a la lucha contra el cambio climático, sino que también promueven una economía más sostenible. Su …

Leer más

Una nueva fábrica en Arabia Saudí refuerza la posición de WIKA en la región

Sandra Balado | WIKA insight
WIKA’s new plant in Saudi Arabia will create more than 100 new jobs.

WIKA ha inaugurado una nueva fábrica en Arabia Saudí, reforzando así su compromiso en la región. En febrero, Alexander Wiegand inauguró la fábrica de Dammam junto con los empleados, clientes y socios comerciales. El embajador alemán también estuvo entre los …

Leer más

Manómetros de acero inoxidable renovados: nuevas funciones digitales

Sandra Balado | Presión
WIKA has given its stainless steel pressure gauges and thermometers a facelift.

Nuevo aspecto y funcionalidad mejorada: WIKA ha rediseñado completamente sus manómetros y termómetros mecánicos de acero inoxidable. Los clientes se benefician de varias maneras y sin coste adicional. Por ejemplo, mediante un código QR en la esfera se puede abrir …

Leer más

El reto de controlar la presión a alta temperatura

Sandra Balado | Aplicaciones
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

El control de la presión a alta temperatura es un requisito de medición exigente. Para ello se requiere un separador de membrana especialmente diseñado. Para cumplir estos requisitos, la gama de productos de WIKA incluye el modelo 990.45 y por este motivo se obtuvo …

Leer más

Actuadores para válvulas: el presostato combina las funciones de control y alarma

Serena Doria | Aplicaciones
Actuadores para válvulas: el presostato combina las funciones de control y alarma

Los actuadores hidráulicos para válvulas necesitan presostatos para funcionar con seguridad. En los armarios de control suelen instalarse dos presostatos de este tipo. Un presostato se utiliza para controlar la bomba de presión hidráulica, mientras que el segundo …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales